Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Del motor a la articulación: el verdadero papel de las cajas de engranajes planetarios
Cajas de engranajes planetarios vs otras soluciones de transmisión
Aplicaciones de las cajas de engranajes planetarios en robótica
Sistemas planetarios de baja relación de reducción: cambios en las arquitecturas de transmisión robótica
Conclusión

Cajas de engranajes planetarios en robótica: ventajas, aplicaciones y tendencias de transmisión QDD

CubeMars / May 13,2026

En los sistemas robóticos, el motor es la fuente de energía, pero si el sistema puede lograr un movimiento estable no está determinado únicamente por el propio motor. En cambio, está determinado por todo el sistema de transmisión.


La mayoría de las aplicaciones robóticas no se limitan simplemente a requisitos de movimiento rotacional, sino que requieren:


  • Salida de alto par a baja velocidad

  • Capacidad estable de control de fuerza

  • Respuesta dinámica rápida

  • Comportamiento de movimiento predecible


Por lo tanto, entre el motor y la articulación, la caja de engranajes se convierte en un componente clave que determina el rendimiento del sistema.


Entre ellos, las cajas de engranajes planetarios, debido a sus características estructurales y su rendimiento integral, ya se han convertido en una de las soluciones de transmisión más utilizadas en los sistemas de movimiento robótico.


Del motor a la articulación: el verdadero papel de las cajas de engranajes planetarios


Muchas personas suelen entender simplemente una caja de engranajes como un componente mecánico para la “reducción de velocidad y aumento de par”, pero en los sistemas robóticos su papel va mucho más allá de eso.


Entre el motor y la articulación, las cajas de engranajes planetarios no solo desempeñan la función de transmisión de potencia, sino que, lo que es más importante, determinan las características de comportamiento dinámico de toda la unidad de actuación, incluyendo:


  • La influencia de las características de inercia del sistema en la respuesta de aceleración y desaceleración

  • Transmisión de par y velocidad de respuesta dinámica

  • Precisión y estabilidad durante el proceso de control de fuerza

  • La relación de equilibrio entre rigidez mecánica y cumplimiento

  • Estabilidad y controlabilidad durante todo el proceso de movimiento


A nivel de sistema, puede entenderse con mayor precisión como: el motor determina la capacidad de salida de potencia del sistema, mientras que la caja de engranajes planetarios determina cómo esa potencia se convierte en un comportamiento de movimiento real.


Esta diferencia es particularmente evidente en sistemas robóticos altamente dinámicos, como robots cuadrúpedos y robots humanoides. En estas aplicaciones, las características dinámicas de la caja de engranajes afectan directamente a:


  • Respuesta al impacto y capacidad de absorción de energía durante el contacto con el suelo

  • Capacidad de locomoción adaptativa en condiciones de terreno complejo

  • Estabilidad general durante el movimiento de marcha a alta velocidad

  • Eficiencia de transmisión de energía y precisión de control durante el movimiento dinámico continuo


Por lo tanto, en sistemas robóticos altamente dinámicos, las cajas de engranajes planetarios no solo son componentes de transmisión de potencia, sino también componentes clave que determinan la calidad global del movimiento y el rendimiento del control.


Desde la propia estructura, la ventaja principal de las cajas de engranajes planetarios radica en que no son transmisiones de un solo engranaje, sino que logran una distribución eficiente de la potencia mediante múltiples engranajes planetarios que comparten simultáneamente la carga.


Esta estructura aporta tres características clave:


La primera es la alta densidad de par, que permite una mayor capacidad de salida en un espacio limitado, haciéndola muy adecuada para sistemas de accionamiento a nivel de articulación.


La segunda es el diseño compacto y coaxial, que permite que los ejes de entrada y salida permanezcan alineados en el mismo eje, lo que la hace más adecuada para los requisitos de integración y disposición espacial de las articulaciones robóticas.


La tercera es la excelente capacidad de distribución de carga. A través de múltiples engranajes planetarios que comparten conjuntamente la carga, el sistema logra mayor estabilidad y fiabilidad en condiciones de funcionamiento dinámico.


En base a estas características, las cajas de engranajes planetarios en sistemas robóticos se utilizan comúnmente en:


  • Articulaciones de robots cuadrúpedos

  • Actuadores de robots humanoides

  • Brazos robóticos colaborativos industriales

  • Módulos de articulación servo integrados


Cajas de engranajes planetarios vs otras soluciones de transmisión


En el campo de la robótica, las diferentes soluciones de cajas de engranajes muestran diferencias claras en precisión, rendimiento dinámico y capacidad de carga, y generalmente se dividen en tres categorías: transmisiones armónicas, transmisiones cicloidales y cajas de engranajes planetarios.


Tabla comparativa de soluciones de transmisión

Tipo de transmisión

Ventajas principales

Limitaciones principales

Aplicaciones típicas

Transmisión armónica

Alta precisión, bajo juego, estructura compacta

Las relaciones de reducción elevadas aumentan la inercia, lo que limita la retroconducción y la capacidad de respuesta dinámica en escenarios de movimiento altamente dinámico y control de fuerza de alta frecuencia, haciéndolas inadecuadas para el control de movimiento de alta frecuencia

Sistemas de posicionamiento de precisión, brazos robóticos industriales, equipos de semiconductores y otros escenarios de alta precisión

Transmisión cicloidal

Alta capacidad de carga, fuerte resistencia a impactos

Mayor tamaño y peso elevado, desfavorable para diseños ligeros

Robots industriales pesados, equipos de automatización a gran escala, sistemas mecánicos de alta carga

Caja de engranajes planetarios

Alta densidad de par, estructura compacta, rendimiento dinámico equilibrado, fácil integración modular

Inferior a estructuras especializadas en precisión o rendimiento de carga extrema, pero ofrece un buen equilibrio entre respuesta dinámica e integración del sistema

Robots cuadrúpedos, robots humanoides, robots colaborativos, articulaciones servo integradas


En la robótica moderna, los reductores planetarios normalmente no se utilizan de forma independiente, sino que se integran con el motor, el codificador y el sistema de accionamiento como parte de una unidad actuadora completa.


Aplicaciones de las cajas de engranajes planetarios en robótica


En el diseño práctico de robots, las cajas de engranajes planetarios suelen integrarse en actuadores articulares unificados compuestos por “motor + caja de engranajes + codificador (+ controlador)”, participando directamente en el control dinámico y la ejecución del movimiento como parte de un sistema de actuación altamente integrado, en lugar de utilizarse como componentes mecánicos externos independientes.


Por ejemplo, en el ecosistema de actuadores robóticos de CubeMars, las cajas de engranajes planetarios son una de las bases principales de transmisión.


Robots cuadrúpedos


En robots cuadrúpedos, las cajas de engranajes planetarios se utilizan comúnmente en las unidades de accionamiento de la cadera y la rodilla. Durante la marcha dinámica, los saltos o la adaptación a terrenos irregulares, su papel principal se refleja en el aumento de la densidad de par y la mejora de la precisión de control a baja velocidad, lo que mejora la estabilidad de la marcha y la adaptabilidad al terreno.


Un ejemplo típico proviene del Laboratorio JSK de la Universidad de Tokio. Su robot cuadrúpedo de nueva generación KLEIYN no solo es capaz de moverse de forma estable en terrenos irregulares, sino que también demostró por primera vez la capacidad de un robot cuadrúpedo para realizar escalada vertical tipo chimenea a alta velocidad, reflejando una dirección de diseño que pasa del movimiento bidimensional en el suelo hacia la maniobrabilidad espacial tridimensional.


kemba


En otro estudio, un equipo de la Universidad de Ciudad del Cabo propuso Kemba, una plataforma de robot cuadrúpedo que combina accionamiento eléctrico híbrido y accionamiento neumático. Al asignar motores y actuadores neumáticos a diferentes articulaciones, el sistema logra un equilibrio entre rendimiento dinámico y precisión de control.


Exoesqueletos


En los sistemas de asistencia de exoesqueletos, las cajas de engranajes planetarios se utilizan para la salida de asistencia de potencia en las articulaciones de la cadera y la rodilla, permitiendo que el sistema siga con mayor precisión la intención de movimiento humano y logre la compensación de par. En este proceso, su valor clave reside en lograr un equilibrio entre la capacidad de salida de par y la conformidad de la interacción humano-máquina.


exoskeleton


Por ejemplo, el sistema modular de exoesqueleto de código abierto OpenExo desacopla módulos como la cadera, la rodilla y el tobillo mediante un diseño estructural estandarizado, lo que permite a los usuarios combinar libremente configuraciones de exoesqueleto según diferentes requisitos de investigación, adaptándose así a distintos tipos de cuerpo y tareas experimentales.


En la configuración de potencia de este sistema, los módulos de actuador robótico de la serie AK de CubeMars se utilizan como una de las unidades de actuación principales, proporcionando capacidad de accionamiento articular compacta con alta densidad de par, trabajando junto con estructuras de transmisión planetaria de baja relación de reducción para satisfacer los requisitos del sistema de exoesqueleto en cuanto a velocidad de respuesta y continuidad de salida de par.


Robots humanoides y brazos robóticos


En los sistemas de robots humanoides, las cajas de engranajes planetarios se utilizan ampliamente en los accionamientos de articulaciones de las extremidades superiores e inferiores para soportar el control de movimiento de múltiples grados de libertad. Al tiempo que mejoran la capacidad de carga de las articulaciones, también deben garantizar la continuidad y controlabilidad del movimiento, evitando así el impacto negativo del movimiento impulsivo en las estructuras mecánicas y los sistemas de control.


Más allá de las aplicaciones a nivel articular mencionadas anteriormente, las cajas de engranajes planetarios también se utilizan ampliamente en sistemas de control de alta dinámica.



Un ejemplo típico es el sistema de brazo robótico de cámara estabilizada de doble eje de código abierto CamRo.


Este sistema es una plataforma de cámara estabilizada de doble eje controlable y programable de forma remota. Su objetivo principal es lograr un control estable de la actitud de la cámara y una capacidad de seguimiento suave en condiciones de movimiento a alta velocidad o cambios de postura complejos. En este sistema, las unidades de actuación principales utilizan actuadores integrados de la serie AK de CubeMars, incluidos el AK80-64 y el AK60-6 V1.1, para accionar el control de movimiento en diferentes ejes respectivamente. Los actuadores planetarios ofrecen mayores límites de par que los motores brushless tradicionales, al tiempo que proporcionan una respuesta dinámica más rápida que los sistemas de engranajes armónicos, garantizando un seguimiento suave de la actitud de la cámara durante el movimiento.


La aparición de este tipo de sistemas de control de alta dinámica también refleja los cambios continuos en las arquitecturas de transmisión robótica.


camera-robot-captures-product


Sistemas planetarios de baja relación de reducción: cambios en las arquitecturas de transmisión robótica


En el pasado, los sistemas de articulaciones robóticas enfatizaban la capacidad de amplificación de par y la precisión de posicionamiento proporcionadas por altas relaciones de reducción. Sin embargo, en los robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas de exoesqueleto recientes, el enfoque de diseño se ha desplazado gradualmente hacia la respuesta dinámica, la capacidad de control de fuerza y la conformidad en la interacción humano-máquina.


Bajo esta tendencia, el objetivo de diseño de los sistemas de transmisión también ha pasado de la “capacidad máxima de salida” hacia un “equilibrio entre rendimiento dinámico y capacidad de control”, convirtiendo las estructuras planetarias de baja relación de reducción en una nueva dirección técnica emergente.


Basado en esta combinación, se ha formado gradualmente la llamada arquitectura de Quasi-Direct Drive (QDD). En la arquitectura QDD, las cajas de engranajes planetarios no se reemplazan, sino que se redefinen como “unidades de regulación del rendimiento dinámico”.


Al reducir la relación de reducción, el sistema de transmisión puede lograr un mejor equilibrio entre la capacidad de salida de par y el rendimiento de respuesta dinámica, al tiempo que suprime eficazmente el efecto de amplificación de la inercia reflejada, mejorando así la controlabilidad y adaptabilidad de las articulaciones en entornos complejos.


qdd


Por ejemplo, en la investigación de exoesqueletos basada en tecnología QDD, el equipo de investigación adoptó el módulo de motor integrado CubeMars AK10-9 V1.1 y logró el control directo de la articulación de la cadera mediante una configuración de baja relación de reducción. Basándose en el modelo dinámico del motor, se estimaron las fuerzas de interacción, lo que permitió calcular la fuerza de interacción humano-máquina sin necesidad de sensores de fuerza adicionales.


Este método estima indirectamente el par de salida y la fuerza de contacto utilizando la corriente, la velocidad angular y los modelos dinámicos del sistema, reduciendo la complejidad del sistema y la dependencia del hardware, al tiempo que mantiene la precisión del control.


Los resultados experimentales relevantes muestran que este método puede mantener niveles de error relativamente bajos en escenarios de asistencia a la marcha, al tiempo que mejora el rendimiento de respuesta general del sistema y la estabilidad de la interacción.


Este tipo de investigación demuestra además que, en arquitecturas de baja relación de reducción, el papel de las cajas de engranajes planetarios está pasando de ser “componentes de amplificación de par puro” a “componentes de regulación de características dinámicas”. Su enfoque de diseño también se está desplazando gradualmente de la salida de par máxima hacia la optimización global del rendimiento dinámico, el ancho de banda de control y la capacidad de interacción humano-máquina.


Conclusión


En los sistemas de articulaciones robóticas, las estructuras de transmisión ya no son simplemente componentes de “reducción de velocidad y aumento de par”, sino que se han convertido en elementos clave que afectan directamente el rendimiento dinámico global y la calidad del control. Las cajas de engranajes planetarios, con su alta densidad de par, estructura compacta y excelente capacidad de distribución de carga, se utilizan ampliamente en sistemas altamente dinámicos como robots cuadrúpedos, robots humanoides y exoesqueletos, y se integran extensamente en actuadores articulares unificados.


A través del análisis de múltiples casos de aplicación, incluidos robots cuadrúpedos, sistemas de exoesqueletos y robots humanoides, se puede observar que la robótica moderna está evolucionando gradualmente desde diseños tradicionales de alta relación de reducción hacia arquitecturas de baja relación de reducción y Quasi-Direct Drive (QDD). Durante este proceso, el papel de las cajas de engranajes planetarios también está cambiando de la simple amplificación de potencia hacia unidades estructurales clave para la regulación de la inercia, la optimización de la respuesta y la mejora de la conformidad en la interacción humano-máquina.


En general, la tendencia de desarrollo de los sistemas de transmisión robóticos se está moviendo desde la “optimización del rendimiento mecánico” hacia el “diseño integrado de dinámica y control”, y las cajas de engranajes planetarios se sitúan en el núcleo de esta evolución.

Artículos relacionados
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Aprende a diseñar un brazo robótico de 6 grados de libertad equilibrando el par, la carga útil y la selección de actuadores a nivel de articulación.
Apr 24,2026
CubeMars brilla en la China International Industry Fair 2024, liderando el futuro de la innovación en energía
CubeMars brilla en la China International Industry Fair 2024, liderando el futuro de la innovación en energía
Shanghai, septiembre de 2024 — Como líder global en soluciones de potencia para robótica, CubeMars se destacó en la China International Industry Fair (CIIF) 2024. Su stand, ubicado en 7.1H F306, presentó varios motores innovadores, mostrando sus tecnologí
Sep 27,2024
Comparación de los Reductores Planetarios y Armónicos
Comparación de los Reductores Planetarios y Armónicos
Reductor Planetario: Compuesto por un engranaje solar, engranajes planetarios, un portaplanetarios y un engranaje interno. El engranaje solar hace girar los engranajes planetarios a su alrededor, y el portaplanetarios transfiere la fuerza de rotación al e
Jun 18,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante