Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué es un motor de gimbal?
Parámetros de rendimiento clave a comparar antes de comprar un motor de gimbal
Factores clave que afectan la estabilidad del gimbal
Parámetros frecuentemente ignorados
Tendencias futuras en el desarrollo de motores de gimbal
Conclusión

Especificaciones clave a comparar antes de comprar un motor de gimbal

CubeMars / Jun 03,2026

Ya sea en gimbals para drones, sistemas de visión robótica, equipos de vigilancia de seguridad o plataformas LiDAR, los motores de gimbal afectan directamente la estabilidad del sistema, la precisión del control y la velocidad de respuesta. Sin embargo, el mercado ofrece una amplia variedad de especificaciones de motores de gimbal, y los diferentes modelos varían significativamente en par, clasificación KV, precisión del encoder, control de vibraciones y otras características de rendimiento. Elegir un motor basándose únicamente en el tamaño o el precio a menudo dificulta cumplir con los requisitos reales de la aplicación.


Por lo tanto, antes de comprar un motor de gimbal, comprender los parámetros clave que influyen en el rendimiento y realizar una evaluación integral basada en el escenario de aplicación específico es un paso importante para mejorar la fiabilidad del sistema y reducir los riesgos de desarrollo.


¿Qué es un motor de gimbal?


Un motor de gimbal es un motor brushless diseñado específicamente para estabilizar y controlar la orientación de una plataforma. Se utiliza ampliamente en gimbals para cámaras, gimbals de drones, sistemas de visión robótica, equipos de vigilancia de seguridad, plataformas LiDAR, sistemas electroópticos de seguimiento, dispositivos de topografía y muchas otras aplicaciones.


A diferencia de los servomotores convencionales, los motores de gimbal generalmente deben proporcionar un par suave y continuo a bajas velocidades o incluso en estado estacionario para lograr un control de actitud de alta precisión. Como resultado, los sistemas de gimbal exigen mucho más en cuanto a par, velocidad de respuesta, suavidad de operación y precisión de control.


Con el rápido desarrollo de drones, robótica, dispositivos de visión inteligente y sistemas de automatización, los gimbals se han convertido en un componente esencial para garantizar una operación estable y un posicionamiento preciso. Sin embargo, diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de rendimiento. Por ejemplo, los gimbals de drones priorizan el peso y el consumo de energía, mientras que los sistemas de visión robótica se centran más en la respuesta dinámica y la precisión del control.


Por lo tanto, al seleccionar un motor de gimbal, comparar únicamente dimensiones, precio o potencia nominal suele ser insuficiente. Los ingenieros y profesionales de compras también deben prestar atención a indicadores clave como el par, la precisión del encoder, el par de cogging, la velocidad de respuesta y el rendimiento térmico para garantizar que el motor seleccionado cumpla realmente con los requisitos del proyecto.


gimbal-motor2


Parámetros de rendimiento clave a comparar antes de comprar un motor de gimbal


Par nominal


El par nominal es uno de los indicadores más importantes de la capacidad de salida continua de un motor de gimbal y suele ser el primer parámetro que los ingenieros evalúan durante la selección del motor. Determina si el motor puede accionar de forma fiable la carga durante largos periodos manteniendo la orientación objetivo frente a perturbaciones externas.


En un sistema de gimbal, el motor no solo debe rotar la carga útil, sino también resistir continuamente los efectos de la gravedad, la inercia y las vibraciones externas. Si el par nominal es insuficiente, la precisión del control puede verse afectada incluso cuando se utilizan algoritmos avanzados.


Un par insuficiente normalmente provoca:

  • Vibración del gimbal

  • Inestabilidad del control

  • Aumento del error de seguimiento

  • Sobrecarga continua del motor

  • Aumento excesivo de la temperatura


En proyectos prácticos, el par nominal debe evaluarse en función de factores como:

  • Peso de la cámara

  • Peso del objetivo

  • Peso del sensor

  • Posición del centro de gravedad

  • Dimensiones del gimbal

  • Requisitos de aceleración del movimiento


Por ejemplo, los gimbals de vigilancia equipados con lentes teleobjetivo suelen requerir motores con mayor par debido a su mayor inercia de carga. En sistemas de gimbal para drones, sin embargo, los ingenieros deben encontrar el equilibrio óptimo entre par y peso.


Como regla general, se recomienda reservar un margen de seguridad del 20% al 50% por encima del par calculado para garantizar una operación estable a largo plazo.


Par pico


Además del par nominal, el par pico es otro parámetro importante para evaluar el rendimiento dinámico de un motor de gimbal.


El par pico representa el máximo par que el motor puede producir durante un corto periodo y afecta directamente la capacidad de respuesta transitoria del sistema.


El par pico es crítico en situaciones como:

  • Arranque rápido

  • Frenado de emergencia

  • Compensación de perturbaciones externas

  • Ajustes de gran ángulo

  • Seguimiento de objetivos a alta velocidad


En sistemas de visión robótica, por ejemplo, cuando un objetivo cambia repentinamente de dirección, el gimbal debe corregir su orientación en muy poco tiempo. Si el par pico es insuficiente, el sistema puede fallar en el seguimiento.


En gimbals de cámaras para drones, las turbulencias del viento también requieren picos de par para compensación. Por lo tanto, los ingenieros deben evaluar tanto la capacidad continua como el par pico.


Clasificación KV (constante de velocidad)


La clasificación KV es un parámetro importante de los motores brushless y representa la velocidad teórica sin carga por voltio aplicado.


Por ejemplo:

  • KV100 significa 100 RPM por voltio

  • KV50 significa 50 RPM por voltio


Aunque el KV se asocia comúnmente con drones, también es relevante en gimbals. En estos sistemas, el KV refleja principalmente la velocidad, mientras que el par, la constante de par (Kt) y la precisión del control son más importantes.


En general, los motores de bajo KV ofrecen mayor constante de par, mientras que los de alto KV ofrecen mayor velocidad.


Dado que los gimbals operan principalmente a bajas velocidades o en estado estacionario, la mayoría utiliza diseños de bajo KV.


Seleccionar un motor con KV excesivamente alto puede provocar:

  • Control menos suave a baja velocidad

  • Menor capacidad de posicionamiento fino

  • Mayor consumo energético

  • Mayor temperatura de operación


Por lo tanto, un KV más alto no siempre es mejor y debe seleccionarse según la aplicación.


Constante de par (Kt)


En comparación con el KV, la constante de par (Kt) ofrece una indicación más directa del rendimiento real del motor en gimbals.


Kt representa el par generado por unidad de corriente (Nm/A).


Un Kt más alto significa más par con la misma corriente.


Las ventajas incluyen:

  • Mayor salida de par

  • Mejor eficiencia de corriente

  • Menor generación de calor

  • Menor consumo energético

  • Mayor duración de batería


En sistemas de operación continua, un alto Kt reduce la carga sobre el driver y la fuente de alimentación.


En robots móviles y plataformas de inspección, esto es especialmente importante.


gimbal-motor1.jpg


Factores clave que afectan la estabilidad del gimbal


Precisión del encoder


La mayoría de sistemas modernos utilizan control en lazo cerrado, por lo que el encoder es crítico.


Tipos de encoder:

  • Encoders magnéticos

  • Encoders ópticos

  • Sistemas de doble encoder


Mayor resolución del encoder proporciona:

  • Mayor precisión de actitud

  • Menor error de seguimiento

  • Mejor estabilidad


En sistemas industriales esto es un requisito estándar.


Par de cogging


El par de cogging afecta directamente la suavidad del movimiento.


Un cogging excesivo provoca:

  • Vibración a baja velocidad

  • Micro-oscilaciones

  • Imágenes borrosas


Los motores de alta calidad minimizan este efecto mediante diseño magnético optimizado.


Velocidad de respuesta


La capacidad de respuesta del motor afecta directamente la estabilización.


Parámetros:

  • Velocidad de respuesta del par

  • Aceleración

  • Ancho de banda de control


Niveles de vibración y ruido


La vibración afecta la calidad de imagen.


Reduce:

  • Claridad de imagen

  • Error de control

  • Experiencia de usuario


Parámetros frecuentemente ignorados


Aunque el par nominal, la precisión del encoder y la velocidad de respuesta son factores importantes, cada aplicación prioriza características de rendimiento diferentes. La clave de la selección del motor no es elegir el de especificaciones más altas, sino el que mejor se adapte a los requisitos de la aplicación.


Por ejemplo, los gimbals de cámara compactos suelen priorizar estructuras ligeras y bajo nivel de vibración, mientras que los sistemas de visión industrial y las plataformas LiDAR requieren mayor precisión de control y capacidad de respuesta dinámica. Para satisfacer estos distintos requisitos, CubeMars ofrece múltiples modelos de motores de gimbal para diferentes capacidades de carga y escenarios de aplicación.


La siguiente tabla resume las prioridades clave de selección para aplicaciones típicas.


Aplicación

Parámetros prioritarios

Modelos CubeMars recomendados

Cámaras gimbal

Bajo par de cogging, baja vibración

GL30 KV290 / GL35 KV100

Gimbals de drones

Diseño ligero, densidad de par

GL35 KV100 / GL40 KV70

Vigilancia de seguridad

Larga vida útil, fiabilidad, estabilidad

GL40 KV70 / GL60 KV25

Plataformas LiDAR

Precisión del encoder, velocidad de respuesta

GL40 II KV82.5 / GL60 II KV28

Sistemas de visión robótica

Rendimiento dinámico, precisión de control

GL60 KV25 / GL80 KV60

Equipos de topografía industrial

Estabilidad, capacidad de salida continua

GL60 KV25 / GL80 KV30


Dado que cada aplicación prioriza características diferentes, la selección del motor debe basarse en una evaluación integral de los requisitos reales en lugar de perseguir únicamente mayor par o mayor velocidad.


Tendencias futuras en el desarrollo de motores de gimbal


A medida que la robótica, los drones y los sistemas de visión inteligente continúan avanzando, los motores de gimbal evolucionan hacia un mayor rendimiento, mayor precisión y diseños más ligeros. En aplicaciones de alta gama, los motores de gimbal ya no solo cumplen una función de estabilización, sino que también influyen directamente en la calidad de imagen, la precisión de seguimiento y la velocidad de respuesta del sistema.


Mayor densidad de par


Mediante el diseño electromagnético optimizado y la adopción de materiales magnéticos avanzados, los motores de gimbal modernos son capaces de ofrecer mayor par manteniendo dimensiones más reducidas y menor peso. Esta tendencia es especialmente valiosa para gimbals de drones, sistemas de estabilización portátiles y plataformas de visión robótica móvil, ya que mejora la capacidad de carga útil y la resistencia a perturbaciones sin aumentar el peso del sistema.


Menor par de cogging


El par de cogging afecta directamente el funcionamiento suave a bajas velocidades y en condiciones de mantenimiento estacionario. Los futuros motores de gimbal reducirán aún más este efecto mediante el diseño optimizado del circuito magnético, mejoras en la geometría del estator y el rotor, y combinaciones refinadas de ranuras y polos, minimizando así las microvibraciones y mejorando la precisión de estabilización.


Esto es especialmente importante en gimbals de cámara, plataformas LiDAR y sistemas de seguimiento de visión de alta precisión, donde incluso vibraciones mínimas pueden afectar la calidad de la imagen o la precisión de las mediciones.


En aplicaciones que requieren niveles extremadamente bajos de vibración, como gimbals de cámara y sistemas de estabilización de visión, los CubeMars GL30 KV290 y GL35 KV100 se seleccionan comúnmente para sistemas ligeros que requieren un control de movimiento extremadamente suave.


Mayor precisión del encoder


A medida que los sistemas de visión industrial, la topografía automatizada y los sistemas de inspección inteligente continúan evolucionando, aumenta la demanda de posicionamiento de gimbal de alta precisión. La adopción de encoders magnéticos y ópticos de alta resolución permite una retroalimentación de posición más precisa y un mejor rendimiento del control en lazo cerrado.


Una mayor precisión del encoder proporciona:

  • Mayor capacidad de ajuste de actitud

  • Menor error de seguimiento

  • Mayor estabilidad en el control dinámico


En estas aplicaciones de lazo cerrado de alta precisión, los CubeMars GL60 II KV28 y GL40 II KV82.5 se utilizan con frecuencia en plataformas de visión y sistemas de gimbal de grado industrial que requieren un control de retroalimentación altamente estable.


Diseños más ligeros y mayor densidad de potencia


El peso sigue siendo uno de los factores más críticos en aplicaciones de drones y dispositivos móviles. Los motores de gimbal continúan evolucionando mediante la optimización estructural, el uso de materiales avanzados y el diseño mejorado del circuito magnético para reducir el peso manteniendo un alto rendimiento de salida.


Los diseños ligeros no solo prolongan la autonomía de vuelo de los drones, sino que también mejoran la velocidad de respuesta del gimbal, permitiendo un funcionamiento estable incluso en entornos de alta dinámica.


Por ejemplo, en sistemas de gimbal para drones, los CubeMars GL30 KV290 y GL35 KV100 se utilizan ampliamente en gimbals compactos de fotografía aérea y plataformas de visión móvil gracias a su construcción ligera y su rendimiento de respuesta rápida.


Mayor rendimiento de respuesta dinámica


Más allá de la estabilización estática, la capacidad de respuesta dinámica se está volviendo cada vez más importante. Al rastrear objetivos en movimiento rápido o compensar cambios ambientales repentinos, el motor debe ajustar rápidamente el par de salida para mantener la estabilidad de la imagen y los sensores.


En sistemas de control de alta dinámica, como plataformas de visión robótica y gimbals de seguimiento de alta velocidad, los CubeMars GL80 KV60 y GL100 KV10 se seleccionan a menudo para aplicaciones que requieren mayor ancho de banda de control y mayor capacidad de accionamiento.


En el futuro, los motores de gimbal seguirán mejorando en ancho de banda de control, capacidad de aceleración y rendimiento de control de baja latencia, mejorando aún más la capacidad de respuesta y el seguimiento del sistema.


Conclusión


Un motor de gimbal hace mucho más que simplemente girar una plataforma: determina directamente la precisión de estabilización, la velocidad de respuesta y la experiencia general del usuario. Al seleccionar un motor, centrarse únicamente en el tamaño y el precio rara vez es suficiente. Parámetros como el par nominal, el par pico, la precisión del encoder, el par de cogging, la respuesta dinámica y el rendimiento térmico desempeñan un papel crítico en el rendimiento final del sistema.


Al evaluar cuidadosamente estas especificaciones clave, los ingenieros pueden seleccionar la solución de motor de gimbal más adecuada para su aplicación específica, mejorando el rendimiento del producto y reduciendo los riesgos de desarrollo.

Artículos relacionados
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
Nos complace compartir un descubrimiento interesante sobre los motores robóticos CubeMars y cómo superan a la competencia. Recientemente, uno de nuestros colegas recibió un correo electrónico de un cliente que destacaba una diferencia significativa entre
Aug 07,2023
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Motor robótico CubeMars AK60-6, compacto, fácil de controlar, integrado con encoder y controlador, especialmente diseñado para exoesqueletos.
Aug 15,2023
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Hoy analizaremos de manera integral los motores de corriente continua sin escobillas desde cinco aspectos: principio de funcionamiento, componentes, aplicaciones, selección y recomendaciones de uso.
May 31,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante