Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué causa el ruido en las articulaciones de los robots?
Cómo reducir el ruido en las articulaciones de robots
Elegir el actuador adecuado para robótica de bajo ruido
Conclusión

Cómo reducir el ruido en las articulaciones de los robots

CubeMars / Apr 28,2026

¿Qué causa el ruido en las articulaciones de los robots?


Antes de intentar reducir el ruido, es esencial identificar su origen. En la mayoría de los sistemas robóticos, el ruido en las articulaciones no proviene de una única fuente, sino de la interacción de múltiples factores.


Uno de los contribuyentes más comunes es la transmisión por engranajes. El juego mecánico, el engrane imperfecto y las tolerancias de fabricación pueden introducir impactos y vibraciones periódicas, particularmente en sistemas de engranajes de alta relación utilizados para la amplificación de par. Con el tiempo, el desgaste aumenta aún más estos efectos, haciendo que el ruido sea más pronunciado.


El comportamiento del motor es otro factor significativo. En sistemas BLDC y servo, el rizado de par y las fuerzas electromagnéticas pueden generar vibraciones que se propagan a través de la estructura. En muchos casos, lo que parece ser ruido mecánico en realidad tiene su origen en características de control o conmutación.


La resonancia estructural también juega un papel crítico. Los diseños ligeros, aunque beneficiosos para la eficiencia, a menudo reducen la rigidez y hacen que el sistema sea más susceptible a la amplificación de vibraciones en frecuencias específicas. Cuando la frecuencia de excitación coincide con un modo natural, incluso pequeñas perturbaciones pueden producir un ruido perceptible.


La calidad de ensamblaje no debe pasarse por alto. La desalineación de ejes, la lubricación insuficiente y la acumulación de tolerancias pueden introducir fricción y movimiento irregular. Estos problemas a menudo se manifiestan como ruido bajo condiciones dinámicas, incluso cuando los componentes individuales cumplen con las especificaciones.


Finalmente, la inestabilidad en el sistema de control puede producir un comportamiento oscilatorio. Parámetros PID mal ajustados o comandos de par excesivamente agresivos pueden conducir a microajustes continuos, que se perciben como ruido audible.


Cómo reducir el ruido en las articulaciones de robots


Reducir el ruido de manera efectiva requiere un enfoque coordinado en múltiples dominios en lugar de una solución aislada única.


Mejorar el sistema de transmisión suele ser el paso más directo. El uso de arquitecturas de transmisión de alta precisión y bajo juego puede reducir significativamente la holgura mecánica, mientras que una mayor precisión de fabricación y una precarga adecuada ayudan a mejorar la suavidad de la transmisión de fuerza. Cuando el ruido se origina en el engrane de los engranajes, la optimización mecánica suele ser inevitable.


También se debe prestar atención a las características del motor, particularmente al rizado de par. Técnicas como el Control Orientado al Campo (FOC), combinadas con codificadores de alta resolución y un diseño electromagnético optimizado, pueden mejorar en gran medida la suavidad. Sistemas bien diseñados, como los vistos en MIT Mini Cheetah, demuestran cómo minimizar el rizado de par contribuye tanto al rendimiento como a la calidad acústica.


Las mejoras estructurales proporcionan otra capa de optimización. Aumentar la rigidez a nivel de la articulación y reducir la conformidad en las interfaces de montaje puede evitar la amplificación de vibraciones. El análisis modal suele ser útil para identificar frecuencias críticas y asegurar que el sistema evite operar en regiones propensas a la resonancia.


Las prácticas de ensamblaje también tienen un impacto sustancial. Asegurar una alineación precisa, utilizar rodamientos de alta calidad y aplicar la precarga y lubricación adecuadas puede eliminar muchas fuentes de ruido inducido por fricción. En la práctica, los problemas atribuidos a los motores con frecuencia se remontan a imprecisiones de ensamblaje.


El perfeccionamiento de la estrategia de control mejora aún más la reducción de ruido. Un ajuste cuidadoso de los parámetros PID puede eliminar oscilaciones, mientras que la incorporación de amortiguamiento, control de impedancia o compensación feedforward ayuda a estabilizar la respuesta del sistema. Un controlador bien ajustado a menudo reduce el ruido sin requerir cambios en el hardware.


Actuadores integrados como estrategia de reducción de ruido


En arquitecturas tradicionales, la separación de motor, caja de engranajes y controlador introduce múltiples interfaces donde pueden ocurrir desalineaciones e inconsistencias. Estas interfaces no solo complican la integración, sino que también aumentan la probabilidad de vibración y ruido.


Actuadores integrados abordan este desafío combinando estos elementos en una única unidad optimizada. Este enfoque reduce las interfaces mecánicas, mejora la alineación y permite una coordinación más estrecha entre el control y el hardware. Como resultado, tanto la vibración como la salida acústica pueden reducirse significativamente.


Soluciones como las desarrolladas por CubeMars ejemplifican esta tendencia. Al integrar el diseño de la transmisión, el control del motor y la disposición estructural, estos actuadores están diseñados para ofrecer un movimiento más suave y niveles de ruido más bajos en aplicaciones robóticas.


Enfoques adicionales de mitigación de ruido


Cuando el ruido no puede eliminarse completamente en su origen, las medidas secundarias pueden ayudar a limitar su propagación. El uso de materiales de amortiguamiento, montajes de aislamiento de vibraciones y blindaje acústico puede reducir la transmisión del sonido a través de la estructura. Sin embargo, estos métodos son más efectivos cuando se aplican junto con mejoras fundamentales de diseño en lugar de como soluciones independientes.


Elegir el actuador adecuado para robótica de bajo ruido


Seleccionar un actuador robótico de bajo ruido requiere una evaluación de ingeniería a nivel de sistema en lugar de centrarse en una única métrica de rendimiento. Factores como el rizado de par, el juego de transmisión, el ancho de banda de control y la integración estructural influyen colectivamente en el rendimiento acústico final.


Desde una perspectiva de ingeniería, el núcleo de un actuador de bajo ruido no se trata de “reducir el ruido de un solo componente”, sino de reducir la generación y amplificación de fuentes de vibración mediante un diseño a nivel de sistema. Por ejemplo, cuanto menor sea el rizado de par, más suave será la salida del motor y más débil será la excitación transmitida a la estructura; cuanto menor sea el juego, menos impactos mecánicos ocurrirán; y cuanto más razonable sea el ancho de banda de control, menos probable será que el sistema entre en oscilación.


Las soluciones modernas de actuadores integrados están diseñadas con base en este principio. Tomando como ejemplo los actuadores integrados de CubeMars, su diseño suele integrar el motor, la caja de engranajes y el sistema de control de accionamiento en una arquitectura de optimización unificada. Esto reduce errores de ensamblaje y desviaciones de alineación a nivel estructural, reduce el rizado de par a nivel del motor y mejora la consistencia de la respuesta dinámica mediante una arquitectura de control unificada.


En aplicaciones prácticas, dichos actuadores se utilizan comúnmente en sistemas robóticos con altos requisitos de ruido y movimiento suave, como articulaciones de brazos robóticos, articulaciones de patas de robots cuadrúpedos y actuadores de extremidades inferiores de robots humanoides. En estos escenarios, donde la estabilidad del movimiento continuo es crítica, el ruido del sistema a menudo refleja directamente el rendimiento dinámico general.


Caso de prueba de estabilidad de robot cuadrúpedo



Un entusiasta de la ingeniería de 15 años, Arsenii Mironov, diseñó y construyó de forma independiente un robot cuadrúpedo y realizó una prueba de equilibrio altamente representativa. Colocó el robot sobre una tabla de madera inclinable y elevó gradualmente un lado para crear una pendiente. A pesar de la inclinación continuamente cambiante, el robot fue capaz de permanecer de pie de manera estable sin deslizarse ni volcarse, demostrando una excelente capacidad de control de postura.


Las 12 articulaciones del sistema están accionadas por actuadores robóticos integrados CubeMars AK70-10 KV100. Este actuador demuestra las siguientes características clave en escenarios de carga dinámica:


  • Alta densidad de par: par máximo de hasta 24.8 Nm, capaz de manejar cambios rápidos de carga dinámica

  • Respuesta dinámica rápida: capacidad de control de baja latencia que soporta ajustes de postura de alta frecuencia

  • Sistema de retroalimentación de alta precisión: codificador integrado de 14 bits que permite una precisión de control de movimiento a nivel submilimétrico

  • Estructura altamente integrada: motor, caja de engranajes planetarios y controlador integrados en una forma compacta, reduciendo fuentes de error mecánico


ak70-10-kv100


Este caso demuestra la relación directa entre bajo ruido y alta estabilidad: cuando un actuador presenta una alta consistencia de respuesta, el sistema no necesita correcciones de postura frecuentes, reduciendo así la generación de vibraciones y ruido estructural.


Caso de brazo robótico estabilizado de doble eje



Otro desarrollador, Cameron Coward, desarrolló un proyecto de código abierto llamado CamRo, un brazo de cámara robótico estabilizado de doble eje con plena programabilidad y capacidad de control remoto. El sistema se utiliza principalmente para lograr una estabilización de movimiento suave de nivel profesional.


Las unidades de actuación principales de este sistema utilizan actuadores integrados CubeMars AK80-64 y AK60-6 V1.1, proporcionando una salida de par estable y precisión de movimiento bajo condiciones de control dinámico elevado.

Modelo

Par máximo

Relación de reducción

Densidad de par máxima

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg


Esta combinación logra un equilibrio entre alta rigidez y alta respuesta dinámica, permitiendo que el sistema de cardán mantenga una salida de baja vibración durante movimientos rápidos, reduciendo así la vibración visual y el ruido estructural.


akh70-16-v1-0-kv41


Para sistemas robóticos que requieren una integración aún mayor, CubeMars también ha introducido la serie de actuadores planetarios de eje hueco AKH.


Esta serie es un módulo de actuador planetario integrado de eje hueco diseñado para articulaciones robóticas compactas de alto par y sistemas de automatización. Su arquitectura central integra un motor sin escobillas, una caja de engranajes planetarios de precisión, codificadores duales de alta resolución y un sistema de accionamiento FOC, logrando una salida de alta densidad de par en una estructura ligera.


akh70-48-v1-0-kv41


Sus ventajas de diseño incluyen:


  • Estructura de eje hueco que permite el enrutamiento de cables y la integración de paso mecánico

  • Arquitectura de doble codificador que mejora la precisión y estabilidad del control en lazo cerrado

  • Caja de engranajes planetarios que proporciona alta densidad de par y una estructura compacta

  • Accionamiento FOC que optimiza la suavidad de salida del motor y reduce el rizado de par


Esta serie es particularmente adecuada para sistemas de articulaciones robóticas de próxima generación que requieren una optimización simultánea del espacio mecánico, la integración del sistema y la operación de bajo ruido.


Conclusión


La reducción de ruido en las articulaciones de robots es inherentemente un desafío a nivel de sistema. Las soluciones efectivas requieren mejoras coordinadas en el diseño de la transmisión, el control del motor, la rigidez estructural y la calidad de integración.


Al abordar estos factores desde su origen, los ingenieros pueden lograr no solo un funcionamiento más silencioso, sino también una mayor precisión, eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Artículos relacionados
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
Imagínese entrando en un centro comercial, y un « robot dependiente » de 1,7 metros de altura y 70 kilos le saluda cordialmente: “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”
Aug 28,2024
Servomotor: ¿cómo funciona?
Servomotor: ¿cómo funciona?
Un servomotor (Servo Motor) es un tipo de motor capaz de controlar con precisión la posición, la velocidad y el ángulo. Se utiliza generalmente junto con sistemas de retroalimentación, como codificadores o resolutores, para proporcionar retroalimentación
Oct 07,2023
Robots con patas vs robots con ruedas: comparación de diseño, rendimiento y requisitos de motores
Robots con patas vs robots con ruedas: comparación de diseño, rendimiento y requisitos de motores
Compara robots con patas y ruedas: ventajas, rendimiento y selección de motores para elegir la mejor solución.
Mar 25,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante