Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Por qué la adaptabilidad y la velocidad de respuesta son tan importantes
Solución de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable
Núcleo de potencia: papel de ingeniería del CubeMars AK80-64 en el sistema
Conclusión

Cómo mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de los exoesqueletos: Impulsado por CubeMars AK80-64

CubeMars / May 20,2026

En la robótica de rehabilitación y en las aplicaciones de exoesqueletos, aunque los sistemas existentes ya son capaces de proporcionar un cierto nivel de asistencia al movimiento, el rendimiento general de las articulaciones mecánicas todavía muestra limitaciones claras durante el uso en condiciones reales.

 

En la actualidad, muchos sistemas de exoesqueletos dependen principalmente de métodos de accionamiento y control relativamente rígidos, lo que dificulta lograr capacidades de ajuste dinámico suficientemente precisas en movimientos humanos en constante cambio.

 

Durante el movimiento real de la marcha, estas limitaciones se reflejan comúnmente en los siguientes aspectos:


Problema comúnImpacto en el sistema
El movimiento articular no es lo suficientemente fluidoReduce la naturalidad de la marcha
Las transiciones de movimiento no son lo suficientemente suavesAumenta la sensación de movimientos bruscos
Las transiciones entre diferentes fases de la marcha se sienten poco naturalesReduce la continuidad general del movimiento
Velocidad de respuesta insuficienteDificultad para seguir en tiempo real los cambios del movimiento humano


Estos problemas afectan directamente la experiencia general del usuario de los sistemas de exoesqueletos, especialmente en escenarios de rehabilitación que requieren entrenamiento de marcha repetitivo y de larga duración.

 

Además, cuando el ritmo de la marcha humana o las condiciones de carga cambian, algunos sistemas pueden experimentar retrasos en el movimiento articular o una reducción de la sincronización debido a una velocidad de respuesta insuficiente, lo que afecta aún más la estabilidad y la coordinación del movimiento.

 

Desde el punto de vista de la aplicación, el desafío principal que enfrentan los sistemas de exoesqueletos actuales ya no es simplemente si pueden proporcionar fuerza de asistencia, sino cómo lograr una mejor adaptabilidad articular y capacidades de respuesta dinámica más rápidas en movimientos complejos y en constante cambio.


Por qué la adaptabilidad y la velocidad de respuesta son tan importantes


why-adaptability-and-response-speed-are-so-important


La marcha humana es esencialmente un proceso dinámico en constante cambio, y la articulación de la rodilla es una de las articulaciones más críticas durante todo el ciclo de la marcha. En las diferentes fases de la marcha, el estado del movimiento, las condiciones de carga y las características mecánicas de la rodilla cambian continuamente.

 

Por ejemplo, durante la fase de apoyo, la articulación de la rodilla requiere una mayor estabilidad y capacidad de soporte para تحملar el peso corporal y mantener el equilibrio de la marcha. En cambio, durante la fase de oscilación, la articulación necesita reducir la resistencia y la rigidez, permitiendo que la pierna se mueva de forma más natural, lo que reduce el consumo de energía adicional y mejora la suavidad del movimiento.

 

Esto significa que, en el funcionamiento en condiciones reales, los sistemas de exoesqueletos no pueden depender únicamente de una rigidez fija o de estrategias de control estáticas. En su lugar, deben ajustar de forma continua y dinámica la salida articular en función de los cambios en el estado del movimiento humano.

 

Por qué es importante la adaptabilidad dinámica

 

En aplicaciones prácticas, la “adaptabilidad” entre el exoesqueleto y el cuerpo humano influye directamente en el rendimiento global del sistema.

 

Si las articulaciones mecánicas no pueden responder lo suficientemente rápido a los cambios en la marcha humana, los sistemas de exoesqueletos suelen presentar los siguientes problemas durante las distintas fases del movimiento:

 

  • Retraso en la respuesta durante la fase de apoyo, lo que reduce la estabilidad estructural

  • Impedancia excesiva durante la fase de oscilación, aumentando la carga del movimiento

  • Transiciones poco suaves entre las fases de la marcha, afectando la continuidad del movimiento

  • Falta de sincronización entre el control articular y el movimiento humano, reduciendo la eficacia del entrenamiento de rehabilitación

 

Dado que los usuarios suelen necesitar realizar entrenamientos de marcha repetitivos durante largos periodos, los sistemas que no pueden adaptarse continuamente a los cambios del movimiento humano pueden afectar negativamente la comodidad, la estabilidad y la continuidad general del movimiento durante la rehabilitación.

 

Por lo tanto, en las aplicaciones de exoesqueletos de rehabilitación, la adaptabilidad dinámica se vuelve especialmente crítica.

 

El impacto de la velocidad de respuesta en el rendimiento del sistema

 

Además de la adaptabilidad articular, la velocidad de respuesta es otro factor clave que afecta el rendimiento de los exoesqueletos.

 

Durante la marcha real, el ritmo del movimiento humano y las condiciones de carga articular cambian continuamente. Como resultado, el sistema de exoesqueleto debe completar los ajustes de estado en periodos de tiempo extremadamente cortos, incluyendo:

 

  • Ajuste de la rigidez articular

  • Regulación del par de salida

  • Cambio de estado del movimiento

  • Control de sincronización de la marcha

 

Si la velocidad de respuesta del sistema es insuficiente, incluso una estrategia de control correcta puede no lograr una adaptación efectiva a la marcha debido a retrasos en el ajuste.

 

Por lo tanto, en los sistemas de exoesqueletos de alto rendimiento, el verdadero desafío no es simplemente la capacidad de salida en sí, sino si el sistema puede lograr lo siguiente durante el movimiento dinámico:

 

  • Adaptación en tiempo real al estado del movimiento humano

  • Respuesta rápida a los cambios de la marcha

  • Rendimiento de control estable durante el movimiento continuo

 

Impulsadas por estos requisitos, las soluciones de accionamiento articular con rigidez variable y alta capacidad de respuesta se han convertido gradualmente en una importante línea de investigación en la robótica de rehabilitación moderna y los sistemas de exoesqueletos.


Solución de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable


tunable-stiffness-knee-exoskeleton-solution


Impulsado por la creciente demanda de una mejor adaptabilidad articular y un mayor rendimiento en la respuesta dinámica, un equipo de investigación de la Universidad Khalifa propuso un sistema de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable para el entrenamiento de rehabilitación de la marcha. El sistema fue diseñado y validado en el estudio Design and Validation of a Knee Exoskeleton with Tunable Compliance for Gait Rehabilitation.

 

A diferencia de los exoesqueletos tradicionales de rigidez fija, este sistema se centra más en el comportamiento dinámico de la articulación de la rodilla a lo largo del ciclo de la marcha. Mediante la adopción de un enfoque de accionamiento que imita más de cerca las características del músculo humano, los investigadores buscaron mejorar la naturalidad y la estabilidad del movimiento asistido por exoesqueleto.

 

Diseño de rigidez dinámica para condiciones de marcha variables

 

Durante la marcha humana normal, la articulación de la rodilla no permanece en un estado constante.

 

Las diferentes fases de la marcha imponen requisitos mecánicos significativamente distintos a la articulación:


Fase de la marchaRequisito de la articulación
Fase de apoyoMayor rigidez y estabilidad para soportar la carga corporal
Fase de oscilaciónMenor resistencia y comportamiento más suave para reducir el consumo energético y mejorar la fluidez del movimiento


Los exoesqueletos rígidos tradicionales suelen tener dificultades para lograr transiciones suaves entre estas fases debido a su falta de capacidad de ajuste dinámico.

 

Para abordar este problema, el equipo de investigación introdujo un mecanismo de compliance ajustable en el actuador de la rodilla, permitiendo que el sistema ajuste dinámicamente la rigidez articular según los cambios de la marcha y reproduzca con mayor precisión las características naturales del movimiento humano.

 

Arquitectura del sistema de exoesqueleto

 

El sistema global se compone principalmente de los siguientes elementos:


Módulo del sistemaFunción
Actuador de la rodillaProporciona el movimiento básico y la fuerza de accionamiento articular
Mecanismo de compliance ajustableAjusta dinámicamente la rigidez y las características del movimiento
Sistema de controlRealiza el seguimiento del ciclo de la marcha y el ajuste en tiempo real
Unidad de accionamientoProporciona una salida de potencia de alta respuesta


Entre estos componentes, el mecanismo de compliance ajustable constituye el núcleo del sistema.

 

Al introducir una estructura elástica en la cadena de accionamiento, los investigadores permitieron que la articulación presentara diferentes características dinámicas en distintas fases del movimiento. Este diseño no solo ayuda a reducir los impactos típicos de las estructuras rígidas, sino que también mejora la continuidad del movimiento durante las transiciones del ciclo de la marcha.

 

Rendimiento de control y respuesta

 

Para lograr una sincronización de la marcha más estable, el equipo de investigación combinó un modelo dinámico con algoritmos de control PID para el control en tiempo real del estado articular.

 

El sistema puede ajustar rápidamente los estados de rigidez en función de los cambios de la marcha, al mismo tiempo que responde dinámicamente a las variaciones de carga durante el movimiento.

 

Los resultados experimentales mostraron que:

 

  • El sistema puede completar el cambio de rigidez en aproximadamente 0,2 segundos

  • El rango de ajuste de rigidez alcanza 30–500 Nm/rad

  • El sistema muestra una mejor continuidad y sincronización durante las transiciones de la marcha

 

En comparación con los exoesqueletos tradicionales de rigidez fija, este diseño mostró un mejor rendimiento en términos de velocidad de respuesta dinámica, adaptabilidad articular y suavidad del movimiento.

 

Además, el equipo de investigación adoptó un diseño estructural ligero utilizando componentes impresos en 3D en Tough PLA y varillas de fibra de carbono para reducir el peso total y mejorar la comodidad de uso. La estructura de ajuste modular también permite adaptar el sistema a usuarios de diferentes estaturas, aumentando aún más su aplicabilidad práctica en escenarios de rehabilitación.


Núcleo de potencia: papel de ingeniería del CubeMars AK80-64 en el sistema


the-engineering-role-of-the-cubemars-ak80-64-in-the-system


En este sistema de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable, el CubeMars AK80-64 actúa como la unidad de accionamiento principal, asumiendo las tareas críticas de salida de potencia articular y soporte de respuesta dinámica. Esto permite que todo el sistema funcione de manera estable bajo condiciones complejas de la marcha.

 

A diferencia de las arquitecturas tradicionales con motor y reductor separados, el AK80-64 adopta un diseño altamente integrado que combina un motor brushless, una caja reductora planetaria, un encoder y un driver en una sola unidad compacta. Esto permite que el actuador ofrezca una alta densidad de potencia y un control preciso dentro de un espacio de instalación limitado.

 

Esta característica es especialmente importante para las estructuras articulares de exoesqueletos, donde el sistema debe lograr simultáneamente:


  • Alto par motor

  • Respuesta rápida

  • Alta estabilidad


dentro de una arquitectura mecánica compacta.

 

Salida de alto par para cargas dinámicas de la marcha

 

Durante la rehabilitación de la marcha, la articulación de la rodilla cambia continuamente entre las fases de apoyo y oscilación, lo que genera condiciones de carga en constante variación.

 

Dentro del sistema, el AK80-64 proporciona principalmente el accionamiento fundamental y el soporte de salida de fuerza, con las siguientes características:

 

Capacidad claveFunción de ingeniería
Alta densidad de parSoporta demandas instantáneas de carga durante la fase de apoyo
Amplio rango de salida dinámicaSe adapta a variaciones de fuerza en diferentes fases de la marcha
Salida continua estableMantiene la continuidad durante el entrenamiento de rehabilitación


Su capacidad de salida de hasta 48 Nm de par nominal y 120 Nm de par máximo permite que el actuador cubra las principales demandas de carga presentes durante la marcha y el entrenamiento de rehabilitación, proporcionando una base de potencia confiable para el sistema de rigidez variable.

 

Capacidad de control coordinado con el sistema de rigidez variable

 

El desafío central de este sistema de exoesqueleto no es simplemente la generación de fuerza, sino lograr una coordinación dinámica durante las transiciones de rigidez.

 

Mediante retroalimentación de encoder de alta resolución y capacidad de control servo, el AK80-64 forma un sistema colaborativo de lazo cerrado con el controlador superior. Esto permite que la articulación mantenga una salida continua durante los cambios de rigidez, evitando discontinuidades de fuerza perceptibles o retrasos en el control.

 

Esta capacidad de coordinación permite que el sistema mantenga transiciones de movimiento suaves y consistencia en la marcha incluso durante eventos de cambio de rigidez que ocurren en escalas de aproximadamente 0,2 segundos.

 

Ventajas del sistema aportadas por el diseño integrado

 

La estructura integrada del AK80-64 reduce aún más la complejidad mecánica general del sistema, permitiendo que la unidad de accionamiento logre una mayor densidad de potencia dentro de un espacio limitado, al tiempo que reduce la dependencia de cableado externo y módulos de control separados.

 

Este diseño es especialmente importante para los sistemas de exoesqueletos porque no solo afecta el rendimiento, sino que también influye directamente en la distribución del peso y en la comodidad de uso a largo plazo.

 

Referencia para la selección de motores articulares de exoesqueletos

 

En aplicaciones de exoesqueletos y robots de rehabilitación, los motores de accionamiento articular generalmente deben equilibrar:

 

  • Alta densidad de par

  • Baja inercia

  • Alta velocidad de respuesta

  • Estructura compacta

 

Además, diferentes ubicaciones articulares —incluyendo cadera, rodilla y tobillo— presentan requisitos de rendimiento significativamente distintos. Como resultado, la selección del actuador normalmente se ajusta según el escenario de aplicación específico.


Comparación recomendada de actuadores para exoesqueletos

 

ModeloCaracterísticas técnicas principalesAplicaciones recomendadas en exoesqueletos
CubeMars AK80-64 KV80Actuador integrado de alto par con reducción planetaria 64:1, salida continua estable, adecuado para escenarios de soporte dinámico de alta cargaExoesqueletos de rehabilitación de la marcha, sistemas de asistencia para miembros inferiores, exoesqueletos de rehabilitación con rigidez ajustable
CubeMars AK60-6 V1.1 KV80Actuador integrado ligero con respuesta dinámica rápida y estructura compacta, optimizado para sistemas portátiles de movilidadExoesqueletos ligeros portátiles, sistemas de asistencia de tobillo, dispositivos portátiles de rehabilitación
CubeMars AK70-10 KV100Actuador integrado con rendimiento dinámico equilibrado y mayor resistencia estructural a impactos gracias al soporte de rodamientos de rodillos cruzadosExoesqueletos multiarticulares para miembros inferiores, sistemas dinámicos de entrenamiento de la marcha, plataformas robóticas portátiles de asistencia


En este sistema de investigación, el CubeMars AK80-64 se utilizó principalmente para proporcionar soporte de potencia estable y capacidad de respuesta dinámica a la arquitectura de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable, ayudando al sistema a mantener transiciones suaves de la marcha y una coordinación humano-máquina confiable durante el entrenamiento de rehabilitación.


Conclusión


Este caso de estudio se centró en un sistema de exoesqueleto de rodilla con rigidez ajustable. Partiendo de las características dinámicas de la marcha humana, analizó las limitaciones de los sistemas de exoesqueletos tradicionales en términos de adaptabilidad articular y velocidad de respuesta. Además, destacó que lograr un equilibrio entre soporte estable y transiciones de movimiento flexibles durante movimientos continuos complejos se ha convertido en un desafío clave en el diseño moderno de exoesqueletos.

 

Para abordar estos desafíos, el sistema introdujo un mecanismo de compliance ajustable junto con estrategias de control dinámico, permitiendo que la articulación de la rodilla cambie rápidamente de estado entre diferentes fases de la marcha. Este enfoque mejoró la continuidad general del movimiento y la coordinación humano-máquina. Tanto desde la perspectiva experimental como de diseño, el sistema demostró un sólido rendimiento en adaptación a la marcha, velocidad de respuesta y suavidad del movimiento.

 

Dentro de esta arquitectura, el CubeMars AK80-64 actuó como la unidad de accionamiento principal, proporcionando una salida de potencia estable y capacidad de control de alta respuesta para la articulación. Esto permitió que el mecanismo de rigidez variable funcionara de manera confiable bajo condiciones complejas de la marcha. El caso también demuestra el valor de ingeniería y el potencial de aplicación de los actuadores integrados de alto rendimiento en aplicaciones de exoesqueletos y robótica de rehabilitación.

Artículos relacionados
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Michaël, que padece distrofia muscular, aprovechó su propia experiencia para desarrollar un dispositivo innovador de estiramiento de pantorrillas con su equipo. Este dispositivo incorpora un motor CubeMars, proporcionando una opción de tratamiento de reha
Dec 27,2024
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Aprende a diseñar un brazo robótico de 6 grados de libertad equilibrando el par, la carga útil y la selección de actuadores a nivel de articulación.
Apr 24,2026
CubeMars patrocina al equipo de robótica de la Universidad de Binghamton para el University Rover Challenge (URC) 2024
CubeMars patrocina al equipo de robótica de la Universidad de Binghamton para el University Rover Challenge (URC) 2024
El URC es una competencia internacional de robótica universitaria que tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a aplicar sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para diseñar, construir y operar robots destinados a
May 08,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante