Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Por qué los sistemas de propulsión submarina son más complejos que los sistemas de accionamiento convencionales?
¿Qué Parámetros Fundamentales Deben Considerarse al Seleccionar un Propulsor Submarino?
Diferentes Aplicaciones Submarinas Priorizan Diferentes Aspectos de los Sistemas de Propulsión
Cómo Elegir el Propulsor Submarino Adecuado Según los Requisitos de la Misión
Soluciones Recomendadas de Propulsores Submarinos CubeMars
Conclusión

Cómo elegir un propulsor submarino: guía para sistemas de propulsión de ROV y AUV

CubeMars / May 27,2026

Con el rápido desarrollo de los robots submarinos, los equipos de exploración marina y los sistemas submarinos no tripulados, la importancia de los sistemas de propulsión en el rendimiento general de las plataformas sigue aumentando.

 

En los entornos submarinos, los propulsores no solo proporcionan la fuerza básica de propulsión, sino que también influyen directamente en la precisión del control de movimiento, la estabilidad operativa y la eficiencia en la ejecución de las misiones.

 

En comparación con los sistemas de accionamiento convencionales terrestres o aéreos, los sistemas de propulsión submarina deben operar durante largos períodos en entornos mucho más complejos e inciertos. Como resultado, su diseño y selección han evolucionado gradualmente de un simple problema de adaptación de potencia a un desafío de ingeniería a nivel de sistema.


¿Por qué los sistemas de propulsión submarina son más complejos que los sistemas de accionamiento convencionales?


why-underwater-propulsion-systems-are-more-complex-than-conventional-drive-systems


La complejidad de los sistemas de propulsión submarina no está causada por un solo factor, sino por la combinación a largo plazo de múltiples restricciones ambientales.

 

En condiciones reales de operación, los propulsores no solo deben generar empuje, sino también afrontar continuamente cargas sostenidas, acumulación de calor, perturbaciones del flujo de agua y desafíos de fiabilidad a largo plazo. Por ello, los sistemas de propulsión submarina suelen requerir un equilibrio entre potencia de salida, eficiencia, rendimiento de control y fiabilidad estructural.

 

El entorno acuático de alta resistencia mantiene al sistema bajo carga continua

 

Durante la operación submarina, los propulsores deben superar constantemente la resistencia hidrodinámica para mantener el movimiento. Esto significa que las cargas del sistema no fluctúan con tanta frecuencia como en los equipos terrestres, sino que permanecen dentro de un rango relativamente estable pero de alta carga durante períodos prolongados.

 

Para los sistemas de propulsión, la característica definitoria de esta condición de trabajo no es una “alta carga máxima”, sino una “carga alta continua”. El funcionamiento prolongado bajo estas condiciones hace que el sistema sea mucho más sensible a la eficiencia, la gestión térmica y la capacidad de salida continua.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, estas condiciones suelen provocar varios cambios significativos:


Característica operativaImpacto en el sistema
Carga continua de larga duraciónIncremento significativo de la presión sobre la gestión térmica
Funcionamiento estable a velocidades bajas y mediasLa eficiencia de propulsión afecta directamente a la autonomía
Demanda de propulsión en estado estableMayores requisitos de consistencia en la salida de potencia


En comparación con el rendimiento máximo, los sistemas de propulsión submarina suelen centrarse más en la capacidad de proporcionar una salida estable a largo plazo. Para muchas plataformas ROV y AUV, la capacidad de un propulsor para funcionar de forma fiable durante decenas de minutos o incluso varias horas es más importante que su rendimiento de empuje máximo a corto plazo.

 

Las estructuras selladas limitan las vías de disipación de calor

 

Para garantizar un funcionamiento fiable bajo el agua, los propulsores suelen adoptar estructuras altamente selladas que impiden la entrada de agua de mar en el sistema interno.

 

Sin embargo, el sellado no solo mejora la capacidad de impermeabilización, sino que también cambia fundamentalmente la forma en que el calor se transfiere dentro del sistema.

 

En entornos con aire, el calor generado por los motores puede disiparse relativamente rápido mediante el flujo de aire. En estructuras selladas, en cambio, el calor solo puede liberarse principalmente a través de la conducción térmica de la carcasa y de limitadas rutas de transferencia térmica estructural.

 

Esto implica que:


  • El calor tiende a acumularse en el interior.

  • La temperatura sigue aumentando durante operaciones prolongadas.

  • Las condiciones de alta carga favorecen la pérdida de eficiencia.

  • La capacidad de salida continua queda limitada por restricciones térmicas.

 

Además, los problemas térmicos comienzan gradualmente a afectar la estabilidad del control.

 

A medida que la temperatura del sistema sigue aumentando, el controlador puede entrar en modos de protección y el rendimiento de salida puede fluctuar, afectando finalmente la estabilidad de la propulsión y la precisión del control.

 

Por lo tanto, en los sistemas de propulsión submarina, la gestión térmica no es simplemente una consideración de diseño secundaria, sino un factor crítico que determina la capacidad de operación continua.

 

Influencia continua de las perturbaciones del agua en los sistemas de control

 

Los entornos submarinos reales nunca son completamente estables ni estáticos.

 

Incluso cuando un propulsor proporciona un empuje estable, la plataforma puede verse afectada continuamente por corrientes, vórtices o cambios de actitud. Como resultado, el sistema de propulsión debe realizar correcciones dinámicas de manera constante.

 

Esto también significa que, en muchos casos, el propulsor deja de ser únicamente una fuente de potencia y se convierte en un actuador integrado dentro del sistema de control.

 

Las tareas de control más comunes incluyen:


  • Posicionamiento estacionario y mantenimiento de posición

  • Estabilización de actitud

  • Seguimiento y corrección de trayectoria

  • Control coordinado de múltiples propulsores

 

Estas tareas exigen mucho más que simplemente disponer de suficiente empuje. El verdadero desafío consiste en determinar si el propulsor puede responder a las órdenes de control de forma estable, rápida y suave.

 

Por ejemplo, durante una maniobra de estacionamiento a baja velocidad, pequeñas fluctuaciones en el empuje pueden provocar desviaciones significativas de la plataforma. Durante una corrección dinámica de trayectoria, una respuesta insuficientemente rápida puede introducir retrasos en el sistema de control.

 

El impacto de los entornos de aguas profundas en la fiabilidad a largo plazo

 

Además del rendimiento operativo, los sistemas de propulsión submarina deben soportar los efectos estructurales a largo plazo provocados por entornos adversos.

 

Especialmente en agua de mar o en operaciones de gran profundidad, la corrosión, la alta presión y el funcionamiento continuo durante largos periodos afectan gradualmente la vida útil y la estabilidad del sistema.

 

A diferencia de los problemas de rendimiento inmediatos, estos efectos suelen acumularse progresivamente con el tiempo.

 

Por ejemplo:


  • La corrosión del agua de mar puede acelerar el envejecimiento estructural.

  • La presión en aguas profundas aumenta la dificultad del sellado.

  • El funcionamiento prolongado incrementa el desgaste de rodamientos y juntas.

  • Los ciclos térmicos pueden afectar la estabilidad de los materiales.

 

Por esta razón, muchos sistemas de propulsión submarina de grado industrial priorizan la fiabilidad a largo plazo durante la fase de diseño, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento a corto plazo.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, las direcciones de optimización más comunes incluyen:


Dirección de diseñoObjetivo de ingeniería
Materiales resistentes a la corrosiónAmpliar la adaptabilidad al entorno
Estructuras de sellado de alta calidadMejorar la fiabilidad de impermeabilización
Diseño adaptable a diferentes profundidadesCumplir requisitos de operación a distintas profundidades
Sistemas de rodamientos de grado industrialMejorar la estabilidad operativa a largo plazo


Para los equipos de aguas profundas o las plataformas destinadas a misiones prolongadas, la fiabilidad suele determinar si el sistema puede seguir funcionando, y no simplemente si su rendimiento es suficiente.

 

Conclusión

 

La complejidad de los sistemas de propulsión submarina proviene fundamentalmente de la influencia combinada de múltiples factores ambientales.

 

El funcionamiento continuo bajo altas cargas incrementa las exigencias sobre la eficiencia y la gestión térmica; las estructuras selladas limitan la disipación de calor; los entornos acuáticos dinámicos requieren que los propulsores participen constantemente en los procesos de control; y la exposición prolongada al agua de mar eleva aún más los requisitos de fiabilidad del sistema.

 

En conjunto, estos factores reflejan una tendencia clara: los sistemas modernos de propulsión submarina ya no son simples componentes de potencia, sino unidades de ingeniería a nivel de sistema que integran propulsión, gestión térmica, rendimiento de control y fiabilidad estructural. Precisamente debido a estas restricciones, la lógica de selección de los propulsores submarinos difiere significativamente de la utilizada en los sistemas de accionamiento tradicionales.


¿Qué Parámetros Fundamentales Deben Considerarse al Seleccionar un Propulsor Submarino?


Después de comprender la complejidad de los sistemas de propulsión submarina, el proceso de selección entra verdaderamente en la etapa de implementación de ingeniería.

 

En muchos casos, el enfoque de la selección de un propulsor ya no consiste simplemente en determinar “qué tan grande es el empuje máximo”, sino en evaluar si el sistema puede mantener una operación estable a largo plazo bajo condiciones de trabajo complejas.

 

En otras palabras, lo que realmente importa no es el rendimiento a corto plazo, sino si el propulsor puede mantener un equilibrio entre eficiencia, estabilidad térmica, desempeño de control y fiabilidad.

 

Eficiencia de Propulsión: La Base de la Autonomía Operativa

 

En los sistemas submarinos, la eficiencia de propulsión no solo afecta la velocidad de desplazamiento, sino que también determina directamente la autonomía de toda la plataforma.

 

Dado que la mayoría de las misiones submarinas implican una operación continua durante largos períodos, las diferencias de eficiencia se amplifican progresivamente con el tiempo, afectando finalmente el consumo de batería, la acumulación de calor y la duración de la misión.

 

Para plataformas centradas en la autonomía, como los AUV, la eficiencia suele determinar directamente el alcance operativo y el tiempo de misión.

 

Desde la perspectiva del sistema, la eficiencia de propulsión influye simultáneamente en múltiples aspectos:


Área de ImpactoResultado Práctico
Consumo energéticoAfecta directamente el tiempo de autonomía
Generación de calorInfluye en el aumento de temperatura del sistema
Eficiencia de salidaDetermina el rendimiento de empuje por unidad de energía consumida


En muchos casos, los problemas de eficiencia no se manifiestan inmediatamente como una “falta de empuje”, sino más bien como:

  • Descarga más rápida de la batería

  • Mayor aumento de temperatura del sistema

  • Degradación gradual del rendimiento durante operaciones prolongadas

 

Por ello, durante la selección real de un propulsor, la eficiencia suele ser más importante que las especificaciones de empuje máximo por sí solas.

 

Capacidad de Salida Continua: Más Importante que el Empuje Máximo

 

La mayoría de las plataformas submarinas no están diseñadas para operar durante solo unos segundos.

 

En comparación con la capacidad de ráfaga a corto plazo, los sistemas dependen mucho más de una salida estable y prolongada para sostener la misión.

 

Si un sistema de propulsión solo puede proporcionar un alto empuje durante un período breve, puede entrar rápidamente en condiciones de reducción térmica de potencia o sufrir una disminución del empuje en entornos operativos reales.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, la capacidad de salida continua es en realidad el resultado de múltiples factores que trabajan conjuntamente, entre ellos:

 

  • Eficiencia del motor

  • Estrategia de accionamiento y control

  • Capacidad de gestión térmica

  • Eficiencia de conducción térmica de la carcasa

  • Estabilidad bajo cargas prolongadas

 

En otras palabras, la capacidad de salida continua no es un parámetro aislado, sino un reflejo del rendimiento global del sistema.

 

En muchos proyectos reales, los propulsores con valores nominales de empuje muy elevados pueden no mantener un rendimiento estable durante misiones prolongadas. Por el contrario, las soluciones con una mayor capacidad de salida continua suelen adaptarse mejor a los entornos submarinos reales.

 

Respuesta Dinámica y Precisión de Control: Factores Clave para la Calidad del Movimiento

 

Una vez que los propulsores participan en el control de actitud, el enfoque del sistema deja de centrarse en el empuje y pasa a la calidad de respuesta durante el proceso de control.

 

Especialmente durante el estacionamiento, la corrección de trayectoria o los movimientos complejos, los propulsores deben responder continuamente a las órdenes de control y ajustar rápidamente su estado de salida.

 

Si la velocidad de respuesta es insuficiente, la plataforma puede experimentar retrasos de control evidentes.

 

Si la salida no es lo suficientemente suave, pueden aparecer fluctuaciones de actitud y desviaciones de trayectoria.

 

Bajo estas condiciones operativas, los sistemas de propulsión suelen priorizar:

 

  • Velocidad de respuesta del control

  • Suavidad de la salida

  • Estabilidad a bajas velocidades

  • Consistencia entre múltiples propulsores

 

Entre estos factores, la capacidad de control a baja velocidad suele pasarse por alto.

 

Sin embargo, en muchas misiones submarinas, las plataformas no operan constantemente a altas velocidades. Con frecuencia necesitan mantenerse en suspensión, aproximarse con precisión a un objetivo o realizar observaciones estables a baja velocidad. En estas situaciones, la capacidad del propulsor para mantener una salida estable a bajas velocidades afecta directamente la experiencia global de control de la plataforma.

 

Desde la perspectiva del sistema de control, el propulsor se convierte efectivamente en una parte integrada del propio sistema de control de movimiento.

 

Protección y Fiabilidad: Factores que Determinan la Operación a Largo Plazo

 

Los sistemas de propulsión submarina operan durante largos períodos en entornos de alta humedad, alta presión y elevada corrosión. Como resultado, muchos problemas no aparecen de inmediato, sino que surgen gradualmente con el tiempo.

 

Para plataformas experimentales, el rendimiento a corto plazo puede ser suficiente. Sin embargo, para equipos de nivel industrial, la fiabilidad suele determinar si toda la plataforma puede operar a largo plazo.

 

Durante el proceso de selección, normalmente se presta especial atención a los siguientes aspectos:


Aspecto de DiseñoImportancia para el Sistema
Diseño resistente a la corrosiónProlonga la vida útil
Nivel de selladoDetermina la profundidad operativa aplicable
Resistencia estructuralMejora la adaptación a entornos de aguas profundas
Sistema de rodamientosIncrementa la estabilidad operativa a largo plazo


Es importante señalar que estos parámetros pueden no mejorar directamente el rendimiento de empuje, pero influyen significativamente en la vida útil del sistema y en los intervalos de mantenimiento.

 

Para plataformas destinadas a despliegues prolongados, estos factores suelen ser tan importantes como el propio rendimiento de propulsión.

 

Diferentes Aplicaciones Submarinas Priorizan Diferentes Aspectos de los Sistemas de Propulsión


different-underwater-applications-prioritize-different-aspects-of-propulsion-systems


Después de analizar los parámetros fundamentales que influyen en el rendimiento de los propulsores submarinos, es necesario considerar otra cuestión práctica:

 

Incluso utilizando la misma tecnología de propulsión, diferentes tipos de plataformas submarinas pueden tener prioridades completamente distintas en cuanto a los requisitos de sus propulsores.

 

Algunos sistemas ponen mayor énfasis en el empuje y la capacidad de control, mientras que otros priorizan la eficiencia energética y la autonomía. En las plataformas compactas, el tamaño estructural y el peso pueden convertirse en restricciones aún más críticas que el propio rendimiento.

 

En otras palabras, no existe una solución de propulsión universalmente “mejor”. En muchos casos, la selección de un propulsor consiste en encontrar el equilibrio más adecuado para una aplicación específica.

 

ROV Industriales: Mayor Enfoque en la Estabilidad del Empuje y la Capacidad de Control

 

En los ROV (Vehículos Operados Remotamente) de nivel industrial, los sistemas de propulsión suelen estar diseñados para funcionar continuamente durante largos períodos en entornos complejos, como la ingeniería offshore, las inspecciones submarinas, el mantenimiento de tuberías o las operaciones en aguas profundas.

 

Estas plataformas suelen enfrentarse a:


  • Fuertes perturbaciones causadas por corrientes marinas

  • Operación de herramientas bajo cargas elevadas

  • Control de flotación estacionaria durante largos períodos

  • Movimiento coordinado de múltiples propulsores

 

Por ello, el objetivo principal ya no es simplemente determinar si la plataforma puede desplazarse, sino si puede mantener un control estable de manera continua en condiciones ambientales complejas.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, los ROV industriales suelen prestar especial atención a los siguientes aspectos:


Requisito PrincipalRequisito del Sistema de Propulsión
Operación con cargas elevadasMayor capacidad de salida continua
Estabilidad de actitudControl de empuje más suave
Resistencia a perturbaciones por corrientesRespuesta dinámica más rápida
Operación prolongadaGestión térmica más estable


En estas plataformas, el propulsor ya está profundamente integrado en el sistema global de control de movimiento.

 

Por ejemplo, durante operaciones de posicionamiento estacionario, varios propulsores deben ajustar continuamente su empuje para compensar las desviaciones de actitud provocadas por las corrientes externas. Si los propulsores no responden con suficiente rapidez o presentan inestabilidad a bajas velocidades, la plataforma puede experimentar una deriva significativa.

 

Además, los ROV industriales suelen transportar brazos robóticos, sistemas de cámaras o equipos de inspección, lo que incrementa aún más los requisitos de estabilidad de actitud.

 

Por esta razón, estas plataformas suelen priorizar:

  • Sistemas de propulsión con mayor capacidad de salida continua

  • Soluciones de accionamiento con respuestas de control más rápidas

  • Diseños estructurales con mayor estabilidad operativa a largo plazo

 

En comparación con la velocidad máxima, las plataformas industriales valoran mucho más la estabilidad general en condiciones de trabajo complejas.

 

AUV: Mayor Énfasis en la Eficiencia y la Autonomía

 

A diferencia de los ROV, los AUV (Vehículos Submarinos Autónomos) suelen priorizar la capacidad de navegación autónoma.

 

Dado que muchos AUV operan sin suministro de energía externo, la eficiencia del sistema de propulsión influye directamente en el alcance de la misión y en su duración.

 

Para estas plataformas, el propulsor no es solo una fuente de potencia, sino también uno de los principales consumidores de energía.

 

Cuando la eficiencia de propulsión es insuficiente, pueden surgir rápidamente varios problemas:


  • Incremento significativo del consumo de batería

  • Reducción de la duración efectiva de la misión

  • Disminución de la autonomía de navegación

  • Acumulación de calor que afecta la estabilidad a largo plazo

 

Por ello, los sistemas de propulsión para AUV suelen diseñarse más en torno a la navegación eficiente que al empuje máximo de corta duración.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, los AUV suelen centrarse en:


  • Eficiencia de propulsión por unidad de energía consumida

  • Rendimiento estable a velocidades bajas y medias

  • Capacidad de operación continua durante largos períodos

  • Control global del consumo energético

 

Las características operativas de muchos AUV se asemejan más a una navegación estable y prolongada que a maniobras altamente dinámicas.

 

Como consecuencia, el enfoque de ingeniería se desplaza gradualmente desde el rendimiento máximo hacia:

 

  • Eficiencia de propulsión

  • Capacidad de gestión térmica

  • Salida estable a largo plazo

  • Estrategias de control de bajo consumo

 

Para las plataformas de gran autonomía, incluso pequeñas mejoras en la eficiencia generan beneficios acumulativos durante todo el ciclo de la misión.

 

Plataformas Submarinas Compactas: Restricciones Más Severas de Tamaño y Peso

 

En comparación con las plataformas industriales, los sistemas submarinos compactos suelen enfrentarse a limitaciones mucho más estrictas en cuanto a espacio y peso.

 

Por ejemplo, plataformas educativas, sistemas compactos de observación, ROV portátiles o plataformas experimentales ligeras a menudo no disponen de espacio suficiente para instalar grandes sistemas de propulsión.

 

En estas condiciones, la selección del propulsor debe considerar no solo el rendimiento, sino también:


Área de RestricciónImpacto en el Diseño del Sistema
Limitaciones de tamañoEstructuras de propulsión más compactas
Restricciones de pesoMayor densidad de potencia requerida
Capacidad limitada de bateríaMayor dependencia de la eficiencia
Espacio reducido para integraciónMayor énfasis en diseños integrados


Estas plataformas generalmente no buscan simplemente el máximo empuje, sino que se centran más en:


  • Densidad de potencia

  • Compacidad estructural

  • Capacidad de integración con el sistema de control

  • Facilidad de despliegue

 

Por ejemplo, incluso si un propulsor proporciona suficiente empuje, un tamaño excesivo puede dificultar la distribución interna de componentes e incluso afectar la flotabilidad y el equilibrio de la plataforma.

 

Además, las plataformas compactas suelen disponer de una capacidad limitada para disipar calor, lo que las hace más vulnerables a la acumulación térmica.


Por ello, los sistemas de propulsión para plataformas ligeras deben equilibrar simultáneamente:

 

  • Capacidad de salida

  • Control del tamaño

  • Eficiencia energética

  • Gestión térmica

 

En muchos casos, el verdadero desafío no es lograr suficiente rendimiento, sino alcanzar un equilibrio óptimo del sistema dentro de un espacio extremadamente limitado.


Conclusión

 

Los diferentes tipos de plataformas submarinas asignan prioridades de ingeniería completamente distintas a sus sistemas de propulsión.

 

Los ROV industriales enfatizan la estabilidad del empuje y la capacidad de control dinámico; los AUV se centran más en la eficiencia de propulsión y la autonomía; mientras que las plataformas compactas están fuertemente condicionadas por las limitaciones de tamaño, peso y consumo energético.

 

Debido a que los objetivos de aplicación son diferentes, no existe un estándar universal para la selección de propulsores.

 

Una estrategia de selección verdaderamente adecuada requiere normalmente una evaluación integral basada en:

 

  • Modo operativo de la plataforma

  • Duración de la misión

  • Requisitos de control

  • Restricciones de espacio

  • Presupuesto energético

 

Solo después de comprender estas diferencias entre aplicaciones puede iniciarse la verdadera fase de diseño de propulsión: determinar la solución de propulsión y la configuración de accionamiento más adecuadas según los requisitos específicos de la misión.


Cómo Elegir el Propulsor Submarino Adecuado Según los Requisitos de la Misión


how-to-choose-the-right-underwater-thruster



Después de identificar las características de aplicación de las distintas plataformas submarinas, la selección del propulsor entra verdaderamente en la etapa práctica de ingeniería.

 

En muchos casos, el desafío del diseño del sistema de propulsión no consiste en determinar si existe un propulsor adecuado, sino en establecer una lógica de selección correcta basada en los requisitos de misión de la plataforma.

 

En los sistemas submarinos, la selección del propulsor suele afectar simultáneamente múltiples aspectos, entre ellos:

 

  • Rendimiento de movilidad

  • Consumo energético

  • Estabilidad de control

  • Diseño e integración del sistema

  • Fiabilidad a largo plazo

 

Esto significa que el proceso de selección consiste fundamentalmente en encontrar un equilibrio entre múltiples restricciones, en lugar de comparar simplemente un único parámetro.

 

Paso 1: Definir Claramente el Tipo de Misión de la Plataforma

 

Uno de los errores más comunes al seleccionar un propulsor es centrarse demasiado pronto en las especificaciones de empuje, pasando por alto los objetivos reales de la misión de la plataforma.

 

En la práctica, diferentes escenarios de misión suelen imponer requisitos completamente distintos al sistema de propulsión.

 

Tipo de PlataformaPrioridad Principal
ROV industrialEmpuje y estabilidad de control
AUV de larga autonomíaEficiencia de propulsión y autonomía
Plataformas compactasTamaño, peso e integración
Plataformas de alta dinámicaVelocidad de respuesta y maniobrabilidad


Antes de seleccionar un propulsor, conviene responder varias preguntas clave:

 

  • En qué tipo de entorno operará principalmente la plataforma?

  • Se requiere un funcionamiento continuo durante largos períodos?

  • Es necesario un control preciso de la actitud o posición?

  • Existen limitaciones estrictas de espacio o peso?

  • La plataforma está orientada principalmente a la navegación de crucero o a movimientos altamente dinámicos?

 

Estas preguntas determinan directamente la estrategia general de propulsión.

 

Por ejemplo, en plataformas diseñadas para navegación de crucero, la eficiencia suele ser más importante que el empuje máximo. En cambio, para plataformas destinadas a operaciones complejas, la capacidad de respuesta del sistema de control puede tener mayor prioridad.

 

Por ello, en muchos proyectos de ingeniería, el primer paso no es “elegir un producto”, sino definir claramente los objetivos del sistema.

 

Paso 2: Determinar los Requisitos de Empuje Según las Condiciones de Operación

 

Una vez definida la misión de la plataforma, el siguiente paso consiste en estimar los requisitos de propulsión.

 

Sin embargo, en sistemas submarinos, la demanda de empuje no debe interpretarse simplemente como “cuanto más, mejor”.

 

Un mayor empuje suele implicar también:


  • Mayor consumo de energía

  • Mayor carga térmica

  • Mayor tamaño estructural

  • Mayor exigencia para el sistema de baterías

 

Por lo tanto, el diseño del sistema de propulsión requiere equilibrar la “capacidad de empuje” con la “carga global del sistema”.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, la demanda de empuje suele estar influenciada por varios factores:

 

  • Peso total de la plataforma

  • Resistencia hidrodinámica

  • Velocidad objetivo de operación

  • Intensidad de las corrientes de agua

  • Requisitos de maniobrabilidad

 

Por ejemplo, los AUV de navegación lenta suelen priorizar una eficiencia de propulsión estable, mientras que los ROV industriales generalmente necesitan una reserva adicional de empuje para contrarrestar perturbaciones causadas por corrientes y mantener el control de actitud.

 

En muchos proyectos de ingeniería, los equipos también reservan deliberadamente un margen de empuje para evitar que los propulsores funcionen cerca de su carga máxima durante períodos prolongados.

 

Esto se debe a que operar continuamente cerca de los límites del sistema amplifica gradualmente problemas como:

 

  • Incremento de temperatura

  • Pérdidas de eficiencia

  • Disminución de la estabilidad operativa

 

Desde una perspectiva de operación a largo plazo, disponer de un margen de empuje razonable suele ser más importante que alcanzar un rendimiento máximo extremo.

 

Paso 3: Evaluar la Capacidad de Operación Continua y la Gestión Térmica

 

Para muchas plataformas submarinas, el verdadero desafío de los propulsores no es la potencia a corto plazo, sino la capacidad de mantener un funcionamiento estable durante largos períodos.

 

Especialmente en entornos sellados, la acumulación de calor se convierte gradualmente en un factor clave que afecta la estabilidad del sistema.

 

Si la capacidad de gestión térmica es insuficiente, el sistema puede experimentar:

 

  • Reducción de potencia (derating)

  • Disminución del empuje

  • Activación de protecciones del controlador y apagados de seguridad

  • Reducción de la estabilidad de control

 

Esta es también la razón por la que algunos propulsores muestran excelentes resultados en entornos de laboratorio, pero presentan fluctuaciones de rendimiento durante misiones reales de larga duración.

 

Desde una perspectiva de ingeniería, la capacidad de operación continua está estrechamente relacionada con varios factores:

 

Factor ClaveImpacto en el Sistema
Eficiencia del motorDetermina el nivel de generación de calor
Capacidad de conducción térmicaAfecta la eficiencia de disipación de calor
Estrategia de control y accionamientoInfluye en las pérdidas energéticas
Capacidad de soportar cargas prolongadasDetermina la estabilidad de salida a largo plazo


Para las plataformas que requieren funcionamiento continuo durante largos períodos, la capacidad de mantener una salida estable suele ser mucho más valiosa que el rendimiento máximo momentáneo.

 

Especialmente en misiones industriales o de aguas profundas, una vez que el sistema entra en modo de protección térmica, la capacidad operativa de toda la plataforma puede verse directamente afectada.

 

Paso 4: Evaluar el Rendimiento Dinámico Según los Requisitos de Control

 

Cuando el propulsor participa en el control de actitud de la plataforma, la lógica de selección cambia significativamente.

 

En esta etapa, el sistema de propulsión deja de ser simplemente un dispositivo de empuje y pasa a formar parte activa del sistema de control.

 

Para tareas como estacionamiento (hovering), corrección de trayectoria o control de movimiento complejo, el propulsor debe ofrecer:

 

  • Mayor velocidad de respuesta

  • Características de salida más suaves

  • Mejor estabilidad de control a bajas velocidades

 

De lo contrario, incluso si el empuje es suficiente, la plataforma puede experimentar:

 

  • Deriva de actitud

  • Retardos en el control

  • Desviaciones de trayectoria

  • Errores de coordinación entre múltiples propulsores

 

Estos problemas son aún más evidentes en sistemas con múltiples propulsores.


Esto se debe a que el sistema de control suele requerir que varios propulsores realicen correcciones dinámicas de forma simultánea. Si sus características de respuesta difieren significativamente, la consistencia general del control puede verse comprometida.

 

Por ello, en plataformas que requieren capacidades avanzadas de control, el rendimiento dinámico suele convertirse en un criterio fundamental durante la selección del propulsor.

 

En muchas aplicaciones reales, la calidad del control influye más en la experiencia operativa que el propio empuje máximo.

 

Paso 5: Considerar la Integración Estructural y la Fiabilidad a Largo Plazo

 

Tras evaluar el rendimiento de propulsión y control, es necesario volver a considerar la estructura general del sistema.

 

Un propulsor no solo debe funcionar correctamente, sino también integrarse de manera eficiente en la plataforma.

 

Especialmente en sistemas compactos o altamente integrados, el tamaño estructural, el peso y el espacio disponible para el cableado afectan directamente la viabilidad de la solución de propulsión.

 

Algunos aspectos típicos a considerar son:


Aspecto de DiseñoImpacto
Tamaño del propulsorAfecta el espacio disponible para la integración interna
Peso del sistemaInfluye en la flotabilidad y el equilibrio
Estructura de selladoDetermina la fiabilidad a largo plazo
Resistencia a la corrosiónAfecta la vida útil en entornos marinos


Al mismo tiempo, la fiabilidad a largo plazo debe formar parte de la evaluación global.

 

Muchos problemas de los sistemas de propulsión no aparecen durante pruebas cortas, sino que se manifiestan gradualmente durante operaciones prolongadas.

 

Por ejemplo:


  • Degradación de los sellos

  • Desgaste de los rodamientos

  • Acumulación de corrosión

  • Fatiga causada por ciclos térmicos

 

Aunque estos factores no mejoran directamente el rendimiento, determinan si el sistema puede funcionar de forma fiable durante largos períodos.

 

Para las plataformas de nivel industrial, la fiabilidad no suele ser una característica opcional, sino un requisito fundamental.

 

Conclusión

 

En esencia, la selección de un propulsor submarino no consiste en comparar especificaciones aisladas, sino en llevar a cabo un proceso de equilibrio a nivel de sistema basado en los requisitos de la misión.

 

Desde el tipo de plataforma y la demanda de empuje hasta la capacidad de operación continua, el rendimiento de control y la fiabilidad estructural, cada factor influye directamente en la solución de propulsión final.

 

Por esta razón, una estrategia de selección realmente eficaz rara vez busca alcanzar el “máximo rendimiento”. En cambio, busca encontrar el equilibrio más adecuado entre eficiencia, capacidad de control, gestión térmica, tamaño estructural y fiabilidad para la misión específica de la plataforma.

 

Una vez establecidos claramente estos principios de selección, el siguiente paso consiste en evaluar soluciones de propulsión concretas y comprender cómo diferentes configuraciones de propulsores se adaptan a aplicaciones reales de ingeniería.


Soluciones Recomendadas de Propulsores Submarinos CubeMars


Tras completar el análisis de los requisitos del sistema de propulsión, el proceso de selección suele regresar a una pregunta más práctica: ¿qué tipo de propulsor es realmente adecuado para cada plataforma submarina?

 

Dado que los ROV, los AUV y las plataformas submarinas ligeras presentan diferencias significativas en cuanto a demanda de empuje, limitaciones de espacio, objetivos de autonomía y profundidad operativa, las soluciones de propulsión suelen priorizar distintos enfoques de diseño.

 

Actualmente, los productos de propulsión submarina de CubeMars abarcan principalmente las series SW y DW. Ambas pertenecen a la línea de propulsores para ROV, pero están claramente diferenciadas en términos de aplicación y enfoque de diseño.

 

Comparación de las Series de Propulsores Submarinos CubeMars

 

SerieCaracterísticas PrincipalesAplicaciones Más AdecuadasVentajas Clave

Propulsor submarino serie SW

Estructura ligera e integrada, alta flexibilidad de integraciónROV compactos, AUV ligeros, plataformas educativas y robots submarinosDiseño compacto, fácil instalación e ideal para plataformas con espacio limitado

Propulsor submarino serie DW

Mayor empuje, estructura más robusta y compatibilidad con aguas profundasROV industriales, sistemas de inspección submarina y plataformas para operaciones complejasMejor adaptación a grandes profundidades y mayor capacidad de operación continua


Desde una perspectiva general, la serie SW está orientada principalmente a plataformas ligeras y compactas, mientras que la serie DW ha sido diseñada para aplicaciones industriales y de alta carga.

 

Serie SW: Diseñada para Plataformas Compactas y Ligeras

 

En plataformas submarinas pequeñas y medianas, los sistemas de propulsión suelen tener que integrar potencia, control y estructura dentro de espacios extremadamente reducidos.

 

Por ello, estos sistemas suelen priorizar:

  • Tamaño y peso del propulsor

  • Flexibilidad de instalación

  • Eficiencia general del sistema

  • Complejidad del cableado y la integración

 

Como resultado, las estructuras integradas y ligeras pueden reducir significativamente la dificultad de integración del sistema.

 

La serie SW de CubeMars ha sido desarrollada específicamente siguiendo esta filosofía de diseño y cuenta con una estructura compacta especialmente adecuada para:

 

  • ROV compactos

  • Plataformas educativas y de investigación

  • Sistemas submarinos portátiles

  • Vehículos submarinos autónomos ligeros (AUV)

 

Por ejemplo:

 

 

Entre ellos, el SW12 resulta especialmente adecuado para plataformas que requieren niveles de empuje bajos o medios, ofreciendo ventajas significativas en términos de tamaño, peso e integración general del sistema.

 

En plataformas compactas que utilizan múltiples propulsores, este tipo de diseño compacto puede reducir eficazmente la complejidad estructural del conjunto.

 

Serie DW: Más Adecuada para Aplicaciones Industriales y de Aguas Profundas

 

A diferencia de las plataformas ligeras, los ROV industriales y los sistemas destinados a operaciones en aguas profundas suelen priorizar aspectos como:

 

  • Capacidad de funcionamiento continuo durante largos períodos

  • Salida de empuje elevada y estable

  • Adaptación a entornos de gran profundidad

  • Fiabilidad operativa a largo plazo

 

Estas exigencias requieren soluciones de propulsión más robustas y con mayor capacidad de carga, capaces de mantener un rendimiento estable en condiciones operativas exigentes.


dw-series-suited-for-industrial-and-deep-water-applications


En Cambio, los ROV Industriales y las Plataformas para Operaciones en Aguas Profundas Priorizan Más

 

  • Capacidad de operación continua durante largos períodos

  • Salida de empuje elevada y estable

  • Adaptabilidad a entornos de gran profundidad

  • Fiabilidad a largo plazo

 

Especialmente en entornos con corrientes complejas, los sistemas de propulsión no solo deben generar empuje, sino también participar continuamente en el control de actitud y en la compensación de perturbaciones.

 

Estas condiciones de trabajo imponen requisitos mucho más estrictos en aspectos como:

 

  • Capacidad de salida continua del motor

  • Gestión térmica y estabilidad de temperatura

  • Resistencia estructural

  • Fiabilidad del sistema de sellado

 

La serie DW de CubeMars ha sido diseñada específicamente para este tipo de aplicaciones.

 

Por ejemplo:

 

En comparación con las soluciones de propulsión ligeras, la serie DW suele poner mayor énfasis en:


Enfoque de IngenieríaImportancia para el Sistema
Mayor resistencia estructuralMejora la adaptación a entornos de gran profundidad
Mayor capacidad de salida continuaPermite operaciones prolongadas bajo cargas elevadas
Diseño de sellado más robustoIncrementa la fiabilidad en entornos exigentes
Mayor reserva de empujeMejora la resistencia a corrientes y la estabilidad operativa


Como resultado, esta solución de propulsión es especialmente adecuada para:

  • ROV de inspección industrial

  • Plataformas de inspección en aguas profundas

  • Equipos de ingeniería offshore

  • Sistemas submarinos para operaciones de larga duración

 

Cómo Seleccionar la Solución de Propulsión Adecuada

 

Desde la perspectiva del diseño de sistemas, no existe una solución de propulsión que sea universalmente superior.

 

La clave consiste en equilibrar las características de la propulsión según los objetivos de la plataforma.

 

Si la plataforma prioriza:

  • Estructura compacta

  • Diseño ligero

  • Alta eficiencia de integración

 

Entonces, las soluciones de propulsión ligeras suelen ser la opción más adecuada.


Por el contrario, si el sistema prioriza:

 

  • Operación continua durante largos períodos

  • Fiabilidad en entornos de aguas profundas

  • Salida estable bajo cargas elevadas

 

Entonces, las soluciones de propulsión de grado industrial suelen ser la mejor elección.

 

En otras palabras, la esencia de la selección de un propulsor nunca ha sido comparar una única especificación, sino equilibrar los requisitos globales de la plataforma.


Conclusión


A medida que la robótica submarina y los sistemas marinos no tripulados continúan evolucionando, los sistemas de propulsión han dejado de ser simples componentes de potencia. Hoy en día, constituyen sistemas fundamentales que influyen directamente en la estabilidad del control, la autonomía operativa y la fiabilidad a largo plazo.

 

En comparación con los sistemas de accionamiento convencionales, los propulsores submarinos deben enfrentarse continuamente a operaciones de alta carga, limitaciones térmicas derivadas de estructuras selladas, perturbaciones causadas por corrientes marinas y desafíos de fiabilidad asociados a la exposición prolongada al agua de mar. Como consecuencia, el enfoque de diseño de los sistemas de propulsión submarina ha evolucionado gradualmente desde la búsqueda del “máximo rendimiento” hacia la obtención de una “capacidad de operación estable a largo plazo”.

 

Durante el proceso de selección, cada tipo de plataforma tiene prioridades diferentes. Los ROV industriales se centran más en la estabilidad del empuje y la capacidad de control; los AUV priorizan la eficiencia de propulsión y la autonomía; mientras que las plataformas compactas dependen en mayor medida de diseños reducidos y de una alta capacidad de integración.

 

Por ello, una solución de propulsión verdaderamente eficaz rara vez es la que posee la especificación más alta en un único parámetro. Más bien, es aquella que logra el equilibrio más adecuado entre eficiencia, rendimiento de control, fiabilidad y limitaciones estructurales para la misión específica de la plataforma.

Artículos relacionados
Robots con patas vs robots con ruedas: comparación de diseño, rendimiento y requisitos de motores
Robots con patas vs robots con ruedas: comparación de diseño, rendimiento y requisitos de motores
Compara robots con patas y ruedas: ventajas, rendimiento y selección de motores para elegir la mejor solución.
Mar 25,2026
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Michaël, que padece distrofia muscular, aprovechó su propia experiencia para desarrollar un dispositivo innovador de estiramiento de pantorrillas con su equipo. Este dispositivo incorpora un motor CubeMars, proporcionando una opción de tratamiento de reha
Dec 27,2024
Los motores de exoesqueleto impulsan avances clave en la tecnología de extremidades superiores
Los motores de exoesqueleto impulsan avances clave en la tecnología de extremidades superiores
Descubra cómo los motores de exoesqueleto con control feedforward permiten la compensación activa de la gravedad en la robótica de extremidades superiores. Los motores CubeMars de alto par eliminan la necesidad de sensores externos, ofreciendo una tecnolo
Nov 21,2025
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante