Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué es un motor de articulación robótica y por qué su elección es tan importante?
Comience con la carga: comprendiendo los requisitos de par
Rendimiento del movimiento: requisitos de velocidad y precisión
Restricciones de integración: Ajuste de motores en articulaciones reales
De los requisitos a los factores de selección
Selección de motores basada en articulaciones robóticas
Guía paso a paso para la selección de motores de articulaciones robóticas
Consejos finales para la selección de motores de articulación

Cómo elegir el motor de articulación robótica adecuado: par, velocidad e integración explicados

CubeMars / Feb 10,2026

¿Qué es un motor de articulación robótica y por qué su elección es tan importante?


En un sistema robótico, el movimiento no se genera únicamente por el motor en sí, sino por la forma en que el motor se integra en cada articulación.
Un motor de articulación robótica convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico controlado, permitiendo que las articulaciones giren, levanten cargas, se posicionen y respondan con precisión bajo carga.


A diferencia de los motores de uso general, los motores de articulación funcionan como parte de un sistema estrechamente acoplado.

Deben trabajar en coordinación con:


  • Estructuras de engranajes y transmisión

  • Sensores y codificadores

  • Controladores y algoritmos de control

  • Cargas mecánicas y geometría de la articulación


Como resultado, su rendimiento influye directamente en la velocidad, la precisión, la capacidad de carga y la fiabilidad a largo plazo del robot.


Para muchos ingenieros, la selección de un motor puede parecer inicialmente una tarea sencilla de ajuste de parámetros: elegir un motor que cumpla con los requisitos de par y velocidad sobre el papel. Sin embargo, en sistemas reales, la selección del motor de articulación tiene consecuencias mucho más amplias.

Un motor inadecuado puede provocar:


  • Generación excesiva de calor

  • Movimientos inestables u oscilatorios

  • Precisión de control limitada

  • Rediseños estructurales en etapas posteriores del desarrollo


Por esta razón, seleccionar un motor de articulación robótica no es simplemente una decisión a nivel de componente, sino una elección a nivel de sistema. Determina cuán eficientemente se mueve el robot, con qué precisión realiza sus tareas y cuán fiable es su funcionamiento a lo largo del tiempo.


Antes de analizar tecnologías o configuraciones específicas de motores, es fundamental comprender qué exige realmente una articulación robótica de su motor en condiciones de operación reales. Estas exigencias constituyen la base de todas las decisiones de selección posteriores.


how-to-choose-the-right-robot-joint-motor-es.jpg


Comience con la carga: comprendiendo los requisitos de par

(Por qué el par siempre es la primera pregunta al seleccionar un motor de articulación)


El rendimiento de una articulación robótica comienza con la cantidad de fuerza que necesita generar. El par, equivalente rotacional de la fuerza lineal, determina si una articulación puede levantar, girar o mantener una carga de manera fiable. Comprender tanto el par continuo como el pico es esencial, ya que un motor que cumpla solo uno de estos podría fallar en operación real.


En aplicaciones reales, hay dos valores de par importantes:


Par continuo: refleja la carga que la articulación puede soportar durante largos períodos sin sobrecalentarse. Esto es especialmente crítico en robots de servicio o brazos industriales que realizan tareas repetitivas durante horas. Los motores que no cumplen suelen sufrir estrés térmico, reducción de vida útil y salida inestable.


Par máximo: representa demandas de corta duración, como iniciar el movimiento bajo carga, aceleración rápida o responder a resistencias repentinas. Ignorar el par máximo puede causar bloqueo, vibración o golpes mecánicos en la articulación.


La demanda de par rara vez es estática. En aplicaciones de alta velocidad o precisión, fluctúa constantemente a medida que cambian las cargas y los perfiles de movimiento. Los motores deben responder suavemente a estas variaciones para mantener la estabilidad y la precisión.


Rendimiento del movimiento: requisitos de velocidad y precisión

(Qué tan rápido se mueve una articulación — y qué tan preciso llega)


Una vez definidos los requisitos de par, el siguiente aspecto crítico es cómo se mueve la articulación: velocidad, aceleración y precisión de posicionamiento. Estos parámetros determinan no solo la eficiencia del robot, sino también la calidad y consistencia de sus tareas.


Las articulaciones de alta velocidad permiten ciclos más rápidos en robots industriales y respuestas más naturales en robots de servicio. Sin embargo, la velocidad sin control de par adecuado suele introducir sobrepaso, vibración o estrés mecánico, lo que refuerza la prioridad del análisis de par.


La precisión es igualmente crítica. La exactitud de posicionamiento asegura que el efector final —ya sea un gripper, herramienta o sensor— alcance su objetivo de manera consistente. En robots colaborativos o quirúrgicos, incluso pequeñas desviaciones pueden afectar la seguridad o los resultados. La precisión depende no solo del motor, sino también de la resolución del codificador y del comportamiento de control.


La aceleración y la desaceleración complican aún más las cosas. Los cambios de carga durante el movimiento afectan la estabilidad de la velocidad y la precisión de posicionamiento. Los motores deben manejar estas dinámicas de manera suave para mantener un rendimiento consistente.


Conclusión clave: La velocidad determina qué tan rápido se mueve una articulación — la precisión determina qué tan confiable es ese movimiento.


Restricciones de integración: Ajuste de motores en articulaciones reales

(Por qué el rendimiento por sí solo no es suficiente)


Después de definir los requisitos de par, velocidad y precisión, los ingenieros se enfrentan a otro desafío práctico: cómo encaja el motor en el diseño mecánico de la articulación. Incluso el motor más potente puede fallar si no se integra correctamente en el sistema robótico.


El tamaño y la forma son críticos. El motor debe caber físicamente dentro de la carcasa de la articulación y dejar espacio para engranajes, codificadores, cableado y otros componentes. Los diseños compactos suelen ser necesarios en robots humanoides o brazos articulados con múltiples grados de libertad, mientras que las articulaciones industriales más grandes pueden albergar motores de mayor par.


El montaje y la alineación también son importantes. Una alineación correcta asegura que el motor transfiera la fuerza de manera eficiente y evita tensiones no deseadas que puedan causar desgaste o fallo mecánico. Al elegir dimensiones e interfaces del motor, los diseñadores también deben considerar la facilidad de montaje y mantenimiento.


La gestión térmica es otro factor vinculado a la integración. Los motores generan calor, por lo que debe contemplarse suficiente espacio, flujo de aire o mecanismos de refrigeración. Un motor que cumple los requisitos de par y velocidad, pero se sobrecalienta en una articulación limitada, puede degradarse rápidamente, afectando su rendimiento y vida útil.


Al analizar estas restricciones de integración junto con los requisitos de rendimiento, los ingenieros pueden reducir eficazmente las opciones de motor. Esto prepara el siguiente paso: comprender cómo estos requisitos afectan el proceso real de selección, que se detallará en el próximo capítulo.


De los requisitos a los factores de selección


Tras explorar los factores clave que afectan el rendimiento de la articulación —par, características de movimiento y restricciones de integración—, el siguiente paso es comprender cómo convertir estos factores en decisiones concretas de selección de motor.


No todas las articulaciones son iguales, y la importancia relativa de cada factor varía según la aplicación:


Par vs Velocidad


  • Las articulaciones que soportan cargas pesadas, como los hombros de brazos industriales, priorizan el par sobre la velocidad.

  • Por el contrario, las articulaciones de muñeca o del efector final suelen requerir movimientos rápidos con par moderado.

  • Comprender este equilibrio ayuda a reducir eficazmente las opciones de motor.


Requisitos de precisión


  • Las tareas que requieren posicionamiento exacto, como el ensamblaje o la manipulación delicada, hacen que la precisión y el control suave del movimiento sean críticos.

  • Otras articulaciones que realizan movimientos más amplios pueden tolerar menor precisión, lo que permite usar motores más compactos o económicos.


Restricciones de integración


  • El espacio, la alineación y las consideraciones térmicas influyen en qué motores pueden encajar físicamente y funcionar de manera confiable.

  • Los factores de forma compactos son esenciales para muñecas estrechas, mientras que las articulaciones de hombro más grandes pueden alojar motores más grandes.


Al ponderar estos factores en conjunto, los ingenieros pueden definir una estrategia de selección específica para cada articulación en lugar de tratar todas por igual. Esto garantiza que el motor elegido no solo cumpla con los requisitos de rendimiento, sino que también se adapte a las limitaciones mecánicas y operativas.


Selección de motores basada en articulaciones robóticas


Una vez definidas las estrategias de selección, es momento de analizar cómo se aplican a las distintas articulaciones del robot. Cada articulación presenta requisitos únicos de movimiento, carga y restricciones de integración, los cuales influyen directamente en la elección del motor.


ArticulaciónTareas típicasRequisitos clave del motorEstrategia de selecciónProducto ejemplo
HombroRotación de gran amplitud, carga pesadaAlto par, aceleración suave, fiabilidad bajo carga

Priorizar el par y la robustez;

la compacidad es secundaria


cubemars-ak10-9-v2-0-kv60-actuator.png

CubeMars AK10-9 V2.0 KV 60

CodoCarga moderada, posicionamiento preciso, movimientos repetitivos

Alta precisión, movimiento suave,

par moderado


Equilibrar precisión y par; considerar el ciclo de trabajo y la capacidad de respuesta

CubeMars-ak40-10-kv170-actuator.png

CubeMars AK40-10 KV170

Muñeca y efector final

Rotaciones rápidas,

manipulación fina,

ajustes de alta velocidad


Respuesta rápida, baja inercia, tamaño compactoPriorizar velocidad y precisión; los requisitos de par suelen ser menores que en hombro y codo

cubemars-ak45-36-kv80-actuator.png

CubeMars AK45-36 KV80


Guía paso a paso para la selección de motores de articulaciones robóticas


1. Definir los requisitos de la articulación


  • Par (continuo y pico)

  • Velocidad y aceleració

  • Precisión y exactitud de posicionamiento

  • Restricciones de integración (espacio, alineación, refrigeración)


2. Identificar los compromisos


  • Articulaciones de alta carga → priorizar el par

  • Articulaciones de movimiento rápido → priorizar la velocidad

  • Articulaciones críticas en precisión → priorizar la suavidad del movimiento y la calidad del encoder


3. Preseleccionar motores


  • Comparar hojas de datos en par, velocidad y dimensione

  • Verificar compatibilidad con controladores y reductores


4. Validar según la aplicación


  • Confirmar límites térmicos, ciclo de trabajo y carga esperada

  • Evaluar la fiabilidad en funcionamiento repetitivo o continuo


5. Asignar la selección a articulaciones específicas


  • Motor de hombro  → suele requerir alto par continuo y estabilidad térmica para soportar cargas sostenidas

  • Motor de codo  → demanda equilibrio entre par, velocidad e integración compacta

  • Motor de muñeca → prioriza respuesta rápida, alto par pico y control preciso


Consejos finales para la selección de motores de articulación


  • Comience siempre por el par: si el motor no puede manejar la carga, la velocidad y la precisión no serán relevantes.

  • Considere el sistema completo: encoders, reductores e integración mecánica influyen directamente en el rendimiento.

  • Evite la sobreespecificación: motores sobredimensionados aumentan costos, peso y complejidad.

  • Piense a largo plazo: la operación continua, los límites térmicos y los ciclos de trabajo determinan la fiabilidad a largo plazo.

  • Aproveche ejemplos reales: revisar aplicaciones similares y soluciones existentes ayuda a validar la selección.


Al comprender las necesidades específicas de cada articulación, evaluar par, velocidad, precisión y restricciones de integración, y seguir un flujo de selección paso a paso, esta guía tiene como objetivo ayudarle a elegir el motor adecuado, permitiendo que su robot se mueva de manera más eficiente, precisa y fiable.


Artículos relacionados
CubeMars – Patrocinador de potencia de la 22.ª Competencia Nacional Universitaria de Robótica (ROBOCON)
CubeMars – Patrocinador de potencia de la 22.ª Competencia Nacional Universitaria de Robótica (ROBOCON)
Del 5 al 8 de julio, bajo la orientación de la Sociedad China de Educación Superior y el Centro de Consultoría Estratégica de la Academia China de Ingeniería, la 22.ª edición del Concurso Nacional Universitario de Robótica (ROBOCON) fue organizada por el
Jul 12,2023
Cómo elegir un motor para un robot
Cómo elegir un motor para un robot
Al seleccionar un motor para una aplicación robótica, primero es necesario determinar el entorno de operación del robot, los escenarios principales en los que se utilizará y las acciones y tareas específicas que debe realizar, y luego considerar de manera
Sep 06,2023
Guía de selección 2026 de motores de par sin bastidor para robótica
Guía de selección 2026 de motores de par sin bastidor para robótica
Explora motores de par sin carcasa para robótica. Compara diseños outrunner e inrunner, consejos de integración y selecciona el motor ideal para tu actuador.
Mar 10,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante